7.9.8.91.GEL_TextOut()

将文本打印到控制台视图。

句法

GEL_TextOut( “text” [, “outputLabel”[, textColor[, lineNumber[, appendToEnd [, param1, param2, .. param4]]]] );

参数

text 是要打印的格式化文本(包括格式说明符)。格式指定符的数目必须与遇到的附加参数 (param1.. param4) 的数目相匹配。

outputLabel(可选)是 GEL 在其输出中添加的标签的名称。outputLabel 必须括在引号内。默认情况下使用“GEL Output”。

在这个版本的 CCS 中忽略 textColor、lineNumber 和 appendToEnd 参数。

param1..param4(可选)是遇到格式指定符时,在文本中替换的附加参数。这些参数使用户能够将值传递给输出窗口。

描述

此函数将固定字符串打印到指定的输出窗口。此函数是打印消息的理想之选。

格式规范总是以百分号 (%) 开头,且从左往右读。遇到第一个格式规范(如有)时,第一个参数 (parm1) 的值会转换并在 IDE 内的输出窗口中打印。第二个格式规范会促成第二个参数被转换和打印,以此类推。如果参数多于格式规范,则系统会忽略额外的参数。

注意:在 StartUp() 函数中使用时,该函数不起作用,因为它要求预先打开 IDE 控制窗口,且在控制窗口打开之时 StartUp() 不活动。

同步

从 GEL 同步:是

完全同步:是

示例

GEL_TextOut(“All Tests Passedn”);
GEL_TextOut(“Failed Memory Testn”, “Diagnostic Results”, 2 );
GEL_TextOut(“Tests Executed: %d, Tests Passed %d “,,,,,targExe, targPass);

相关主题

GEL_TargetTextOut

GEL_EnableFileOutput