7.8.图像分析器¶
CCS 提供一种高级图像可视化工具,它可以在图像可视区域中显示位图数据阵列。位图阵列存储在器件的存储器中,通过调试探针连接读取它们并在主机 PC 上执行后处理操作,可以显示各种格式的图像(RGB、Bayer、二值、YUV),紧凑/非紧凑等。
可以配置以下类型的图像:
- YUV(紧凑、平面、半平面)
- 4:2:2
- 4:2:0
- 4:4:4
- 4:1:1
- Bayer(紧凑)
- 二值
- RGB(紧凑、平面、半平面)
支持的数据格式如下:
- 数字路径大小:8、16 和 32 位。
- 紧凑或平面格式。
- 每个色彩通道均可设置遮罩和像素分组。
可以通过多种方式来更新数据:
Refresh。在按下该按钮时更新数据。数据仅在器件停止时更新,具体取决于器件和工作模式。
Continuous Refresh。以 CCS 属性定义的速率(不快于 100ms)连续更新数据。
Refresh on halt。在器件停止时更新数据。
可以设置断点,以在到达断点时自动更新数据。
- Update View
- Refresh All Windows
- Target Halt and Refresh
注意
图像分析器适用于目标器件或本地主机上的图像。
在主菜单中点击 Tools → Image Analyzer。此时将并排打开“Image”和“Properties”视图。
在设置图像源和属性后,点击“Image”视图工具栏中的“Refresh”按钮。图像分析器从文件或目标储存器中获取数据并执行处理。
7.8.1.图像类型¶
7.8.1.1.YUV¶
YUV 图像本质上是颜色或灰度,实质上以编码格式存储在数据字节中。编码方法可以是紧凑或非紧凑格式,位深度和色度二次采样方法可设为各种格式。
7.8.1.2.Bayer¶
Bayer 图像本质上是颜色或灰度,实质上存储在数据字节中,安排模式通常由图像传感器设置。模式和位深度可设为各种格式。
7.8.1.3.RGB¶
RGB 图像本质上是颜色或灰度,实质上以编码格式存储在数据字节中。编码方法可以是紧凑或非紧凑格式,但没有色度二次采样。
7.8.1.4.二值¶
二值图像本质上是黑和白,实质上以数据位流的形式进行存储(无编码)。也就是说,每个位代表图像上的一个像素。
7.8.1.5.紧凑和非紧凑¶
紧凑法是以交错形式存储图像像素的色彩通道的一种方法。与此相对的是非紧凑法,每个色彩通道连续存储在存储器中。
例如,YUV 4:2:2 紧凑格式的 4x4 图像存储在存储器内一个按字节寻址的小端字节序器件中:
| (0,0) | (1,0) | (2,0) | (3,0) |
| (0,1) | (1,1) | (2,1) | (3,1) |
| (0,2) | (1,2) | (2,2) | (3,2) |
| (0,3) | (1,3) | (2,3) | (3,3) |
| 基址 | 基址 + 5 | 基址 + 4 | 基址 + 3 | 基址 + 2 | 基址 + 1 | 基址 + 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x80000000 | V(0~1,0~1) | U(0~1,0~1) | Y(1,1) | Y(1,0) | Y(0,1) | Y(0,0) |
| 0x80000006 | V(2~3,0~1) | U(2~3,0~1) | Y(3,1) | Y(2,1) | Y(3,0) | Y(2,0) |
| 0x8000000C | V(0~1,2~3) | U(0~1,2~3) | Y(1,3) | Y(0,3) | Y(1,2) | Y(0,2) |
| 0x80000012 | V(2~3,2~3) | U(2~3,2~3) | Y(3,3) | Y(2,3) | Y(3,2) | Y(2,2) |
在采用非紧凑格式时表示为:
| 基址 | 基址 + 3 | 基址 + 2 | 基址 + 1 | 基址 + 0 |
|---|---|---|---|---|
| 0x80000000 | Y(1,1) | Y(1,0) | Y(0,1) | Y(0,0) |
| 0x80000004 | Y(3,1) | Y(2,1) | Y(3,0) | Y(2,0) |
| 0x80000008 | Y(1,3) | Y(0,3) | Y(1,2) | Y(0,2) |
| 0x8000000C | Y(3,3) | Y(2,3) | Y(3,2) | Y(2,2) |
| 0x80000010 | U(2~3,2~3) | U(0~1,2~3) | U(2~3,0~1) | U(0~1,0~1) |
| 0x80000014 | V(2~3,2~3) | V(0~1,2~3) | V(2~3,0~1) | V(0~1,0~1) |
7.8.2.图像分析器属性¶
7.8.2.1.常规¶
- 职位
- 背景颜色
- 图像格式:RGB、Bayer、YUV、二值
7.8.2.2.RGB¶
- 每行像素数量
- 行数
- 数据格式
- 像素跨度(字节)
- 红色遮罩
- 绿色遮罩
- 蓝色遮罩
- Alpha 遮罩(如有)
- 行跨度(字节)
7.8.2.3.Bayer¶
- 每行像素数量
- 行数
- 行顺序
- 像素跨度(字节)
- 组件遮罩
- 行跨度(字节)
7.8.2.4.YUV¶
每行像素数量
行数
数据格式:平面或紧凑
分辨率: 4:4:4、4:2:2、4:2:0 或 4:1:1
YUV 顺序:适用于紧凑格式
Y 像素跨度(字节):要跳过的字节数,用以获取下一像素的 Y 部分的值。典型值:
- 平面:1 字节
- 紧凑 4:4:4:3 字节
- 紧凑 4:2:2 或 4:2:0:2 字节
Y 遮罩:图像分析器读取 Y 像素跨度中指定大小的字节数据包。数据包的字节顺序是大端字节序。Y 遮罩指定数据包中的哪些位表示 Y 分量的值。典型值:
- 平面:0xFF
- 紧凑 4:4:4:0xFF0000
- 紧凑 4:2:2 或 4:2:0:0xFF00
Y 行跨度(字节):仅用于平面格式。为了到达下一行的第一个像素而跳过的字节数(从当前行的第一个像素开始计数),即(每行的像素数)x(每个像素的字节数)。这通常与每行的像素数相同。
U 像素跨度(字节):为获取下一个像素的 U 分量值而跳过的字节数。典型值:
- 平面:1 字节
- 紧凑 4:4:4:3 字节
- 紧凑 4:2:2 或 4:2:0:4 字节
U 遮罩:图像分析器读取 U 像素跨度中指定大小的字节数据包。数据包的字节顺序是大端字节序。U 遮罩指定数据包中的哪些位表示 U 分量的值。典型值:
- 平面:0xFF
- 紧凑 4:4:4:0xFF0000
- 紧凑 4:2:2 或 4:2:0:0xFF000000
U 行跨度(字节):仅用于平面格式。为了到达下一行的第一个像素而跳过的字节数(从当前行的第一个像素开始计数),即(每行的像素数)x(每个像素的字节数)。典型值:
- 4:4:4:每行像素数量
- 4:2:2 或 4:2:0:(每行像素数量)/2
- 4:1:1:(每行像素数量)/4
V 像素跨度(字节):为获取下一个像素的 V 分量值而跳过的字节数。典型值:
- 平面:1 字节
- 紧凑 4:4:4:3 字节
- 紧凑 4:2:2 或 4:2:0:4 字节
V 遮罩:图像分析器读取 V 像素跨度中指定大小的字节数据包。数据包的字节顺序是大端字节序。V 遮罩指定数据包中的哪些位表示 V 分量的值。典型值:
- 平面:0xFF
- 紧凑 4:4:4:0xFF0000
- 紧凑 4:2:2 或 4:2:0:0xFF000000
V 行跨度(字节):仅用于平面格式。为了到达下一行的第一个像素而跳过的字节数(从当前行的第一个像素开始计数),即(每行的像素数)x(每个像素的字节数)。典型值:
- 4:4:4:每行像素数量
- 4:2:2 或 4:2:0:(每行像素数量)/2
- 4:1:1:(每行像素数量)/4
Alpha 像素跨度(字节):为获取下一个像素的 Alpha 分量值而跳过的字节数。这是可选内容。如果您的图像没有任何 Alpha 分量,请将该属性设置为 0。
Alpha 遮罩:图像分析器读取 Alpha 像素跨度中指定大小的字节数据包。数据包的字节顺序是大端字节序。Alpha 遮罩指定数据包中的哪些位表示 Alpha 分量的值。这是可选内容。如果您的图像没有任何 Alpha 分量,请将该属性设置为 0。
Alpha 行跨度(字节):仅用于平面格式。为了到达下一行的第一个像素而跳过的字节数(从当前行的第一个像素开始计数),即(每行的像素数)x(每个像素的字节数)。这通常与每行的像素数相同。这是可选内容。如果您的图像没有任何 Alpha 分量,请将该属性设置为 0。
行跨度:仅用于紧凑格式。为了到达下一行的第一个像素而跳过的字节数(从当前行的第一个像素开始计数),即(每行的像素数)x(每个像素的字节数)。典型值为(每行的像素数)x(Y 像素跨度)。
7.8.2.5.二值¶
- 前景颜色
- 背景颜色
- 每行像素数量
- 行数
- 像素顺序
7.8.2.6.来源¶
- 图像来源:互联设备,文件
- 起始地址
- 文件名
- 读取数据作为
- 文件格式(仅限 YUV):单个文件,具有自定义偏移量的单个文件,多个文件
- Y 偏移(字节)
- U 偏移(字节)
- V 偏移(字节)
- Alpha 偏移(字节)
- Y 文件名
- U 文件名
- V 文件名
- Alpha 文件名
7.8.3.示例¶
以下 zip 文件中包含示例图像数据与属性,展示了如何配置用于各种图像格式的图像分析器。
要导入属性文件,请右键点击“Image Analyzer”视图并选择 Import Properties… 选项。
Bayer 文件包含以下图像:
- bayer720480_8of16_image.dat:720 x 480 像素,偶数 B 行,GR/BG 顺序,16 位中的 8 位
- bayer720480_10of16_image.dat:720 x 480 像素,偶数 B 行,GR/BG 顺序,16 位中的 10 位
YUV 4:2:0 平面:512 x 482 像素,YUV 4:2:0 平面
YUV 4:2:2 紧凑:512 x 512 像素,YUV 4:2:2 紧凑 YVYU 顺序
YUV 4:2:2 平面:720 x 480 像素,YUV 4:2:2 平面,Alpha 通道
DaVinci HD 文件包含以下图像:
- davinciHD1280x720:1280 x 720 像素,YUV 4:2:0 半平面(Y 平面,UV 交错)
- davinciHD1080x720:1080 x 720 像素,YUV 4:2:2 半平面(Y 平面,UV 交错)
NV12 平铺:176 x 144 像素,YUV 4:2:0 平铺