7.9.5.将 GEL 文件添加到目标配置

大部分目标板和器件具有已在 CCS 中预配置的所有功能。但是,在某些情况下,新的电路板或自定义系统可能需要修改或添加配置脚本(GEL 文本)以正确执行设备的初始化。

本页显示如何使用手动方法并添加适当的 GEL 文件。

  1. 在目标配置编辑器打开的情况下,选择底部的 Advanced 选项卡。
../_images/gel_targetconfig_advancedtab.png
  1. 展开配置并选择与将要配置的内核相对应的连接。通常,内核为 ARM9_0、C674X_0、Cortex_A8_0 等。

注意

连接标记为 ETB、CS_DAP、cs_child,CCS 很少使用其他连接。此外,如果器件是具有多个内核的 SoC,并非所有内核都需要分配一个 GEL。

  1. 在框 initialization script 中,提供从电路板制造商处获得的 GEL 文件的位置。
../_images/gel_targetconfig_gel.png
  1. 点击 Save。

一旦调试程序启动,则可以使用 GEL 文件查看器查看加载的 GEL 文件。要打开,只需右键点击器件并选择 Open GEL Files View 即可。

注意

如果器件是具有多个内核的 SoC,每个内核将在 GEL 文件查看器窗口中显示相应的 GEL 文件。

启动调试器并连接目标后,“Script”菜单中也可以使用某些函数。

注意

这些函数的可用性在很大程度上依赖于 GEL 文件中配置的脚本。