7.9.2.内置 GEL 函数¶
一些内置 GEL 函数可用于控制实际/仿真目标的状态,访问实际/仿真目标存储器位置,并在输出窗口中显示结果。
所有 GEL 内置函数均带有 GEL_ 前缀,确保不会与用户定义的 GEL 函数相混淆。如果用户不想在每次调用 GEL 内置函数时在前面加 GEL_,可选择自定义函数名称,然后在函数中调用 GEL 内置函数。例如,只需键入“Load”,以下 GEL 函数即可调用 GEL_Load() 内置函数。
Load(a) { GEL_Load(a); }所有由 GEL 语句组成的内置 GEL 函数和用户定义的 GEL 函数都可以直接从控制台调用。要调用任何 GEL 语句或用户定义的函数,请在控制台中输入相应的函数调用,然后按 Enter 键计算表达式。在该版本的 CCS 中,有多个与某个目标关联的控制台窗口;确保选择正确的控制台视图,如下图所示。