7.9.8.73.GEL_SrcStepOver()¶
单步执行源代码。
句法
GEL_SrcStepOver()
参数
count(可选)指定重复执行命令的次数。如果未指定计数,则执行一条汇编指令。
描述
在 C 或汇编源代码中执行下一条可用的指令,而不进行以下函数调用,然后停止。如果执行一个操作后进入了一个没有源代码的区域,则调试器会继续步进,直至达到源代码(某处)。重复计数次数。
源文件可以完全用 C 语言查看,或与汇编指令同时显示。在 C 源代码模式中,此命令单步执行整个 C 指令。否则,它会单步执行一条汇编指令。但是,为了保护处理器的流水线,延迟分支或调用之后的几条指令可被视为同一语句的一部分。在这种情况下,该命令可能会一次执行多条指令。
同步
从 GEL 同步:否
完全同步:否
相关主题