7.9.8.31.GEL_IsInRealtimeMode

每次连接目标时调用。GEL 内置函数,可随时调用,以确定目标是否处于实时模式。

句法

GEL_IsInRealtimeMode()

参数

无

描述

如果 DSP 目前处于停止模式,该函数返回 0,如果处于实时模式,则返回 1。有些目标无法进入实时模式;对于这些情况,该函数始终返回 0。(请参阅“实时模式”)

同步

从 GEL 同步:是

完全同步:是

示例

OnTargetConnect()

{ if( GEL_IsInRealtimeMode() )

{

// The target was connected in realtime mode

}

else

{

//The target was connected in stop mode

}

相关主题