7.9.8.20.GEL_EnableZeroFill¶
ELF 格式二进制文件会包括需要加载程序对目标存储器进行零填充的区段(请参阅 ELF 程序头文件中的 PT_LOAD 条目类型)。此函数为用户提供一种指示其是否想要强制执行此行为的方法。默认情况下,某些链接器中存在已知问题,包括了不必要的 PT_LOAD 条目,导致性能降级,因而 CCS 程序加载器不会对目标存储器进行零填充。通常,按照 ansi-c 规范的要求,使用 RAM 初始化模型对未初始化的全局变量进行零填充时,包括这些种类的 PT_LOAD 区段。
GEL_EnableZeroFill(enable);
参数
enable – 设置为 1 以启用,设置为 0 以禁用。
同步
从 GEL 同步:是
完全同步:否
示例
GEL_EnableZeroFill(1) to enable
GEL_EnableZeroFill(0) to disable
相关主题
在调用 GEL_Load 以启动程序加载之前,应调用此函数来设置所需的行为