7.9.8.3.GEL_AdvancedReset()

复位处理器。

句法

GEL_AdvancedReset(“reset_name” [,synchronous = 1]);

参数

reset_name 指定复位的名称

synchronous 是一个可选的整数参数(默认为 1),其中 1 表示在返回 GEL 之前等待发出复位命令,0 表示排队等待复位并立即返回 GEL。

描述

此 GEL 函数为连接的硬件设备发出除默认复位之外的任何可能的复位命令。一些高级复位不指示何时复位完成,因此该函数无法等待复位完成,只能等待发出复位命令。但是,对于大多数高级复位来说,这是同一回事。

同步

从 GEL 同步:是,除非同步设置为 0

完全同步:是,除非同步设置为 0

相关主题

GEL_Reset

GEL_Restart

GEL_Run

GEL_Halt

OnReset