FSI

快速串行接口 (FSI) 是 TI 的通信外设,可在彼此之间有隔离的器件间实现高速、可靠的串行通信。C2000Ware 软件支持包含 FSI 的器件驱动程序和示例,有助于理解和实现功能,例如以菊花链拓扑连接的多个器件之间的通信、使用 PWM 触发传输、主控器件与没有 FSI 的节点器件进行通信等。器件技术参考手册包含有关使用 FSI 的其他详细信息。

FSI 器件驱动程序可以在 <C2000Ware_XX_XX>/driverlib/<device>/driverlib 中找到,相关示例可以在 <C2000Ware_XX_XX>/driverlib/<device>/examples/fsi 中找到

<C2000Ware_XX_XX>/examples/demos 文件夹中提供了更多示例来展示菊花链拓扑中连接的所有器件的事件同步功能。