驱动程序¶
C2000Ware 支持通过多种方式访问外设寄存器:直接寄存器访问、驱动程序库 (DriverLib) 和位域。以下各节详细介绍了这些方式。DriverLib 是新一代 MCU 访问外设的优选模式。老一代 MCU 仅支持 Bitfield。但新一代 MCU 也支持 Bitfield,以实现兼容性和轻松迁移。
图 3 显示了 DriverLib 和 Bitfield 之间的比较。

图 3 DriverLib、位域和直接寄存器访问¶
下面汇总了差异:
间接寄存器访问
寄存器地址分别定义 #define
用户必须计算位域掩码
不易于读取
例如
*CMPR1 = 0x1234;
位域头文件
头文件将所有寄存器定义为结构
位域直接访问
易于读取
例如
EPwm1Regs.CMPA.bit.CMPA = EPwm1Regs.TBPRD * duty;
DriverLib
DriverLib 执行低级寄存器操作
易于读取
抽象级别最高
例如
EPWM_setCounterCompareValue(EPWM1_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_A, duty);
DriverLib¶
C2000 外设驱动程序库 (Driverlib) 是一组用于配置内存映射外设寄存器的低级驱动程序。它为所有外设提供驱动程序并提供对几乎所有功能的访问。driverlib 用 C 语言编写,由数据结构、宏定义和函数组成。C2000Ware 中提供了 driverlib 的完整源代码。
在顶层,driverlib 是基于器件整理的,每个器件下都有一个器件特定的 driverlib 文件夹。在此器件特定的 driverlib 文件夹中,提供了适用于该器件的外设驱动程序的源代码。
driverlib 的源代码和头文件位于 driverlib 文件夹中。头文件(.h 文件)包含:
#defines – 通常用于参数
typedefs – 结构和枚举,通常用于参数
静态内联函数 – 所有相对较短的函数都被内联以提高性能
extern 函数原型
实现(.c 文件)包含 extern 函数的实现。外设驱动程序使用硬件头文件来获取有关外设寄存器定义的信息。这些硬件头文件在 driverlib/inc 文件夹中提供,在大多数情况下,每个外设器件都有一个头文件。在 driverlib/ccs 文件夹下提供了一个 CCS 工程来构建 driverlib 库。
位域¶
使用寄存器文件和位域是访问硬件或外设寄存器的另一种方法。这种方法用于访问外设并在 controlSUITE 中编写应用程序。从 C2000Ware 开始,访问外设的推荐方法是使用 driverlib。但是,为了帮助从 bitfield 平稳过渡到 driverlib,bitfield 软件依旧打包在 C2000Ware 中。
Bitfield 源代码在 C2000Ware 的 device_support 文件夹中进行整理。device_support 下有特定于器件的文件夹,其中包含 bitfield 标头、用于初始化的通用代码和每个外设的示例。用户可以参考应用报告 SPRAAA85E,以详细了解有关 driverlib 和 bitfield 实现以及如何在构建应用程序时利用这些方法。