其他资源¶
下面列出了一些与 C2000 软件开发或调试相关的基础应用手册、培训材料和文档。更多文档可以在特定器件的 TI.com 产品文件夹中找到。
C2000Ware 和 SDK 文档¶
在 C2000Ware 的顶层 /docs 目录中,C2000 DigitalPower SDK 和 C2000 MotorControl SDK 是软件包内所有文档的完整列表。该文档包括硬件文件、库用户指南和示例描述。
- 此列表可在以下文件中找到:
<c2000Ware_install>/docs/ 中的 C2000Ware_documentation.html
<MC_SDK_install>/docs/ 中的 C2000Ware_MotorControl_SDK_Documentation.hml
<DP_SDK_install>/docs/ 中的 C2000Ware_digitalpower_sdk_documentation.html
用户指南¶
- C2000 TMS320C28x 优化指南
介绍了一种提高在 C2000™ MCU 中 TMS320C28x CPU 上执行的应用程序性能的系统方法。
- C2000 CLA 软件开发指南
介绍了如何利用控制律加速器 (CLA)、C28x 协处理器及其软件开发。
- C2000 多核开发用户指南
介绍了 C2000™ 器件中提供的各种内核,以及如何在这些内核之间共享其他资源,例如外设、存储器、GPIO。它还讨论了如何在不同内核之间进行通信和共享数据。
- TMS320C28x 优化 C/C++ 编译器用户指南 - SPRU514
介绍了如何使用以下德州仪器 (TI) 代码生成编译器工具:编译器、链接后优化器、库构建实用程序和 C++ 名称解译器。
- TMS320C28x 汇编语言工具用户指南 - SPRU513
介绍了汇编语言工具(汇编器和其他用于开发汇编语言代码的工具)、汇编指令、宏、通用目标文件格式和符号调试指令。
应用手册¶
- C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 使用入门 - SPRUIV6
本指南是重要的参考资料,其中包含着手使用 C2000™ 的所有必要信息。本指南涵盖了用 C2000 器件进行开发的各方面内容,从硬件到支持资源应有尽有。
- 使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南 - SPRAN0
本应用报告对 C2000 MCU 中与实时控制系统相关并使其性能脱颖而出的器件进行了更深入的研究。
- 信号链基准测试 - C2000™ 实时控制 MCU 的优化性能演示 - SPRACW5
本应用报告介绍了围绕真实使用的控制应用程序而创建的信号链基准测试,其中突出了实时控制的复杂性以及对于这种更全面的基准测试方法的需求。
- 使用 C/C++ 对 TMS320x28xx 和 TMS320x28xxx 外设进行编程 - SPRAA85
本应用报告探讨了硬件抽象层的实现,以便在 TMS320x28xx 和 TMS320x28xxx 器件上使用 C/C++ 语言轻松对外设进行编程。对使用位域结构头文件的方法和 C2000™ 外设驱动程序库进行了相互比较,并与传统的 #define 宏方法进行比较。还讨论了代码效率和寄存器特例的主题。
- controlSUITE 至 C2000Ware 过渡指南 - SPRUI45
列出了 C2000Ware 和 ControlSUITE 开发包之间的异同
- C2000 实时控制外设 - SPRU566
本应用报告介绍了可用于各种 C2000 器件的外设。本报告中提供了每个器件中可用的外设详情和对外设的描述。
- C2000™ 唯一器件编号 - SPRACD0B
该应用报告描述了如何将制造期间存储在每个器件中的 32/64 位值用作唯一器件标识符
- C2000 器件上的安全启动 - SPRACT3
本应用报告介绍了如何使用安全闪存启动功能从闪存执行应用程序启动。
- 具有信息安全机制的 TMS320F2837xx 或 TMS320F2807x 器件上的固件更新 - SPRACI5
本应用报告介绍了基本的 DCSM 保护措施以及在启用这些保护措施后如何更新闪存中的固件。
- 使用 JTAGLOCK 功能增强器件安全性 - SPRACS4
该应用报告提供了有关如何在 C2000 器件上利用 JTAGLOCK 功能的详细信息。
- C2000™ DCSM 安全工具 - SPRACP8
本应用报告介绍了 C2000 DCSM 安全工具的特性。
技术讲座¶
- C2000 MCU 器件实践技术讲座
C2000 微控制器 (MCU) 技术讲座旨在帮助工程师全面了解 C2000 MCU 系列并全方位掌握该系列的实用知识。学习包括阅读详细的技术讲座手册和动手进行实验练习。每个技术讲座从基本概念开始,然后以合乎逻辑的流程逐渐进阶到更高级的主题。这些主题和实验练习都建立在上一个的基础之上,在整个技术讲座中贯穿同一个专题。
- 控制律加速器(CLA 实践技术讲座)
该培训系列介绍了控制律加速器 (CLA) 的工作原理。首先是对 CLA、其架构和编程范式的基本介绍。随着您逐步学完各个模块,可以下载并完成实践技术讲座。
支持与培训¶
- 在线培训
视频、技术讲座和培训研讨会
- TI E2E™ 支持论坛
在设计过程的每个步骤中,我们的工程师都会为您提供快速可靠的技术支持
- C2000-3P-SEARCH
TI 与多家公司携手推出适用于 TI C2000 器件的各种解决方案和服务
TI.com Web 文章¶
提供了有关以下特定主题的网络文章: