旧版软件组件

本节介绍了 C2000 旧版软件包。

C2000 controlSUITE™

C2000Ware 是 controlSUITE 的后继产品,充当 C2000 的中央交互式软件存储库。应用手册“controlSUITE 至 C2000Ware 过渡指南”SPRUI45 突出显示了软件包之间的差异和相似之处,以为从 controlSUITE 迁移时开始使用 C2000Ware 提供帮助。ControlSuite 可从 https://www.ti.com.cn/tool/cn/CONTROLSUITE 下载。

以下内容已迁移至 C2000Ware。这些内容的更新将仅通过 C2000Ware 提供。

  • 通用库(Math、DSP、Flash API、Boot ROM……)
    • 多个器件,包括 F2802x、F2803x、F2805x、F2806x、F2833x、F2823x

  • 器件支持:位域源和标头、示例、链接器命令文件
    • F2802x、F2803x、F2805x、F2806x、F2833x、F2823x

以下内容将保留在 controlSUITE 中,没有更新计划。

  • TI 设计和应用示例
    • F2802x、F2803x、F2805x、F2806x、F2833x、F2823x

    • F28M35x、F28M36x、C2834x

  • 器件和驱动程序支持
    • F28M35x、F28M36x、C2834x

  • 注意:F2837xD、F2837xS 和 F2807x
    • 为这些器件发布了早期版本的 controlSUITE。但该内容不受支持,已迁移到 C2000Ware 和 SDK。用户应迁移到 C2000Ware 和这些器件的 SDK。

DigitalPower SDK 和 MotorControl SDK 支持以上未列出的较新器件的 TI 设计和应用示例。

MotorWare™

C2000 MotorWare 是用于为 F2802x、F2805x 和 F2806x 系列开发基于 InstaSPIN-FOC™ 和 InstaSPIN-MOTION™ 的应用程序的软件和文档包。预计不会对 MotorWare 进行进一步修订。MotorWare 下载地址为 https://www.ti.com.cn/tool/cn/MOTORWARE

对于基于 F28x 的较新器件,用户应下载 C2000Ware MotorControl SDK。

警告

C2000 controlSUITE 和 MotorWare 不再更新,但仍可下载。目前通过 C2000Ware 提供 C2000 的新软件版本,通过 DigitalPower SDK 和 MotorControl SDK 提供应用实例。