安全诊断软件库

C2000 MCU 诊断软件库中包含的软件有助于使用 TI C2000™ 实时控制微控制器更轻松且更快地设计各种功能安全应用。所采用的安全机制旨在帮助客户实现其特定的安全目标。

C2000 安全诊断库包含特定的功能安全软件机制,使客户能够满足其功能安全目标。器件安全手册中包含并详细介绍了所提供的功能安全软件机制。

C2000 根据以下标准选择了一套功能安全软件机制作为参考:

  • 依照器件安全手册的有效机制

  • 轻松集成到各种系统

  • 利用特定的 C2000 器件特性实现功能安全目的

  • 缩短客户软件开发时间和上市时间

如果库中遗漏了有效的功能安全软件机制,这是以下一种或多种原因所致:

  • 功能安全机制很简单,不需要 C2000 提供的软件库或 API

  • 功能安全机制与系统实施紧密结合,且无法在 C2000 的软件库中提供通用解决方案

此外,器件安全手册中详细介绍了未在软件库中提供的功能安全软件机制。提供足够的信息,使客户能够实施和集成此类安全机制。

F2807x、F2837xD 和 F2837xS 的软件诊断库和 CLA 软件测试库可从 https://www.ti.com.cn/tool/cn/C2000-SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB 下载。

F28004x 的软件诊断库包含在 v3.01.00.00 及以后版本的 C2000Ware 中。

更多有关 C2000 MCU 的功能安全性的信息,请参阅 C2000 MCU 功能安全性。