EtherCAT

EtherCAT 软件包包含将 F2838x(CPU1 或 CM)设置为 EtherCAT 从站控制器 (ESC) 所需的所有软件(EtherCAT 从站栈代码除外)。这包括使用文档、示例、EtherCAT 硬件抽象层 (HAL) 驱动程序和 Beckhoff 从站栈代码 (SSC) 工具配置文件。

软件包详情如下:

  • 文档有关使用软件、设置 EtherCAT 主站、获取 EtherCAT 从站栈代码和故障排除建议的入门指南

  • 示例展示示例 ESC 回显应用程序的 CPU1 和 CM 示例。这包括两个预构建的图像演示(其中包括 EtherCAT 从站栈代码),可以将其闪存到器件上,以便将器件作为 ESC 进行快速评估。

  • include、source -EtherCAT 从站栈代码所需的源 HAL 驱动程序,这些驱动程序提供必要的读取/写入、初始化和中断处理程序 API。

  • ssc_configuration 一旦运行辅助安装程序“ethercat_slave_ssc_and_demo_setup.exe”,就会创建此文件夹。它包含回显示例应用程序代码、所需的系统源代码和 Beckhoff SSC 工具配置文件。此配置文件被导入 SSC 工具以配置所有栈代码设置,从而为示例应用程序生成从站栈代码。