#include <string.h>
Go to the source code of this file.
§ PowerCC26X2_oscCtlClearXtal()
void PowerCC26X2_oscCtlClearXtal |
( |
void |
| ) |
|
§ PowerCC26X2_pmctlDisableJtag()
void PowerCC26X2_pmctlDisableJtag |
( |
void |
| ) |
|
§ PowerCC26X2_sysctrlShutdownWithAbort()
void PowerCC26X2_sysctrlShutdownWithAbort |
( |
void |
| ) |
|
§ PowerCC26X2_prcmEnableCacheRetention()
void PowerCC26X2_prcmEnableCacheRetention |
( |
void |
| ) |
|
§ PowerCC26X2_oschfSwitchToRcosc()
void PowerCC26X2_oschfSwitchToRcosc |
( |
void |
| ) |
|
§ PowerCC26X2_oscClockSourceGet()
uint32_t PowerCC26X2_oscClockSourceGet |
( |
uint32_t |
ui32SrcClk | ) |
|
§ PowerCC26X2_oscDisableQualifiers()
void PowerCC26X2_oscDisableQualifiers |
( |
void |
| ) |
|
§ PowerCC26X2_getOscHfSourceReady()
bool PowerCC26X2_getOscHfSourceReady |
( |
void |
| ) |
|
§ PowerCC26X2_oschfTrySwitchToXosc()
uint32_t PowerCC26X2_oschfTrySwitchToXosc |
( |
void |
| ) |
|
§ PowerCC26X2_oscIsHPOSCEnabledWithHfDerivedLfClock()
bool PowerCC26X2_oscIsHPOSCEnabledWithHfDerivedLfClock |
( |
void |
| ) |
|
§ PowerCC26X2_enableTCXOQual()
void PowerCC26X2_enableTCXOQual |
( |
void |
| ) |
|
§ PowerCC26X2_disableTCXOQual()
void PowerCC26X2_disableTCXOQual |
( |
void |
| ) |
|
§ PowerCC26X2_switchToTCXO()
void PowerCC26X2_switchToTCXO |
( |
void |
| ) |
|
§ PowerCC26X2_turnOnXosc()
void PowerCC26X2_turnOnXosc |
( |
void |
| ) |
|
§ PowerCC26X2_sysCtrlStandby()
void PowerCC26X2_sysCtrlStandby |
( |
bool |
retainCache | ) |
|
§ PowerCC26X2_sysCtrlVoltageConditionalControl()
void PowerCC26X2_sysCtrlVoltageConditionalControl |
( |
void |
| ) |
|
§ PowerCC26X2_sysCtrlIdle()
void PowerCC26X2_sysCtrlIdle |
( |
uint32_t |
vimsPdMode | ) |
|
§ PowerCC26X2_setPeriphDependency()
void PowerCC26X2_setPeriphDependency |
( |
uint32_t |
prcmPeriph | ) |
|
§ PowerCC26X2_releasePeriphDependency()
void PowerCC26X2_releasePeriphDependency |
( |
uint32_t |
prcmPeriph | ) |
|
§ PowerCC26X2_setPeriphDeepSleepEnable()
void PowerCC26X2_setPeriphDeepSleepEnable |
( |
uint32_t |
prcmPeriph | ) |
|
§ PowerCC26X2_sysCtrlGetResetSource()
uint32_t PowerCC26X2_sysCtrlGetResetSource |
( |
void |
| ) |
|
§ PowerCC26X2_setSubSecIncToXoscLf()
void PowerCC26X2_setSubSecIncToXoscLf |
( |
void |
| ) |
|
§ PowerCC26X2_updateSubSecInc()
void PowerCC26X2_updateSubSecInc |
( |
bool |
firstLF | ) |
|
§ PowerCC26X2_readCtrim()
int32_t PowerCC26X2_readCtrim |
( |
void |
| ) |
|
§ PowerCC26X2_readCtrimFract()
int32_t PowerCC26X2_readCtrimFract |
( |
void |
| ) |
|
§ PowerCC26X2_readRtrim()
int32_t PowerCC26X2_readRtrim |
( |
void |
| ) |
|
§ PowerCC26X2_writeCtrim()
void PowerCC26X2_writeCtrim |
( |
int32_t |
newValue | ) |
|
§ PowerCC26X2_writeCtrimFract()
void PowerCC26X2_writeCtrimFract |
( |
int32_t |
newValue | ) |
|
§ PowerCC26X2_writeCtrimFractEn()
void PowerCC26X2_writeCtrimFractEn |
( |
int32_t |
newValue | ) |
|
§ PowerCC26X2_writeRtrim()
void PowerCC26X2_writeRtrim |
( |
int32_t |
newValue | ) |
|
§ PowerCC26X2_setTdcClkSrc24M()
void PowerCC26X2_setTdcClkSrc24M |
( |
void |
| ) |
|
§ PowerCC26X2_setAclkRefSrc()
void PowerCC26X2_setAclkRefSrc |
( |
uint32_t |
source | ) |
|