|
static bool | EMIF_isBaseValid (uint32_t base) |
|
static void | EMIF_setAsyncMode (uint32_t base, EMIF_AsyncCSOffset offset, EMIF_AsyncMode mode) |
|
static void | EMIF_enableAsyncExtendedWait (uint32_t base, EMIF_AsyncCSOffset offset) |
|
static void | EMIF_disableAsyncExtendedWait (uint32_t base, EMIF_AsyncCSOffset offset) |
|
static void | EMIF_setAsyncWaitPolarity (uint32_t base, EMIF_AsyncWaitPolarity polarity) |
|
static void | EMIF_setAsyncMaximumWaitCycles (uint32_t base, uint16_t value) |
|
static void | EMIF_setAsyncTimingParams (uint32_t base, EMIF_AsyncCSOffset offset, const EMIF_AsyncTimingParams *tParam) |
|
static void | EMIF_setAsyncDataBusWidth (uint32_t base, EMIF_AsyncCSOffset offset, EMIF_AsyncDataWidth width) |
|
static void | EMIF_enableAsyncInterrupt (uint32_t base, uint16_t intFlags) |
|
static void | EMIF_disableAsyncInterrupt (uint32_t base, uint16_t intFlags) |
|
static uint16_t | EMIF_getAsyncInterruptStatus (uint32_t base) |
|
static void | EMIF_clearAsyncInterruptStatus (uint32_t base, uint16_t intFlags) |
|
static void | EMIF_setSyncTimingParams (uint32_t base, const EMIF_SyncTimingParams *tParam) |
|
static void | EMIF_setSyncSelfRefreshExitTmng (uint32_t base, uint16_t tXs) |
|
static void | EMIF_setSyncRefreshRate (uint32_t base, uint16_t refRate) |
|
static void | EMIF_setSyncMemoryConfig (uint32_t base, const EMIF_SyncConfig *config) |
|
static void | EMIF_enableSyncSelfRefresh (uint32_t base) |
|
static void | EMIF_disableSyncSelfRefresh (uint32_t base) |
|
static void | EMIF_enableSyncPowerDown (uint32_t base) |
|
static void | EMIF_disableSyncPowerDown (uint32_t base) |
|
static void | EMIF_enableSyncRefreshInPowerDown (uint32_t base) |
|
static void | EMIF_disableSyncRefreshInPowerDown (uint32_t base) |
|
static uint32_t | EMIF_getSyncTotalAccesses (uint32_t base) |
|
static uint32_t | EMIF_getSyncTotalActivateAccesses (uint32_t base) |
|