C2000™ CLA 软件开发指南¶
- 1.概述
- 2.使用入门
- 3.特性
- 4.常见问题解答
- 4.1.CLA 是否独立于 C28x CPU?
- 4.2.C28x 和 CLA 可以同步吗?
- 4.3.可以对 CLA 进行编程吗?
- 4.4.有适用于 CLA 的 C 编译器吗?
- 4.5.CLA 和 C28x 之间如何共享数据?
- 4.6.C28x 和 CLA 上的数据类型有何不同?
- 4.7.什么可以触发任务(也称为 ISR)?
- 4.8.是否支持嵌套任务?
- 4.9.任务的代码大小是否受限制?
- 4.10.CLA 可以直接访问哪些外设寄存器?
- 4.11.CLA 可以向 C28x 发送中断吗?
- 4.12.CLA 是否有权访问所有存储器块?
- 4.13.如果 C28x 和 CLA 可以访问同一个器件资源,哪个优先?
- 4.14.如何衡量任务的持续时间?
- 4.15.C28x 可以终止 CLA 任务吗?
- 4.16.链接器中的“Symbol, X, referenced in a.obj, assumes that data is blocked but is accessing non-blocked data in b.obj.Runtime failures may result”警告是什么意思?
- 5.调试提示
- 6.与 C28x+FPU 比较
- 7.支持
- 8.重要通知
- 9.变更日志