#include <ti/devices/msp432e4/inc/msp432e411y.h>
#include "types.h"
#include <stdbool.h>
#include <stdint.h>
#include "inc/hw_ccm.h"
#include "crc.h"
#include "debug.h"
Functions | |
void | CRCConfigSet (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32CRCConfig) |
void | CRCSeedSet (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Seed) |
void | CRCDataWrite (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Data) |
uint32_t | CRCResultRead (uint32_t ui32Base, bool bPPResult) |
uint32_t | CRCDataProcess (uint32_t ui32Base, uint32_t *pui32DataIn, uint32_t ui32DataLength, bool bPPResult) |