|
| void | GPIODirModeSet (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins, uint32_t ui32PinIO) |
| |
| uint32_t | GPIODirModeGet (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pin) |
| |
| void | GPIOIntTypeSet (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins, uint32_t ui32IntType) |
| |
| uint32_t | GPIOIntTypeGet (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pin) |
| |
| void | GPIOPadConfigSet (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins, uint32_t ui32Strength, uint32_t ui32PinType) |
| |
| void | GPIOPadConfigGet (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pin, uint32_t *pui32Strength, uint32_t *pui32PinType) |
| |
| void | GPIOIntEnable (uint32_t ui32Port, uint32_t ui32IntFlags) |
| |
| void | GPIOIntDisable (uint32_t ui32Port, uint32_t ui32IntFlags) |
| |
| uint32_t | GPIOIntStatus (uint32_t ui32Port, bool bMasked) |
| |
| void | GPIOIntClear (uint32_t ui32Port, uint32_t ui32IntFlags) |
| |
| void | GPIOIntRegister (uint32_t ui32Port, void(*pfnIntHandler)(void)) |
| |
| void | GPIOIntUnregister (uint32_t ui32Port) |
| |
| void | GPIOIntRegisterPin (uint32_t ui32Port, uint32_t ui32Pin, void(*pfnIntHandler)(void)) |
| |
| void | GPIOIntUnregisterPin (uint32_t ui32Port, uint32_t ui32Pin) |
| |
| int32_t | GPIOPinRead (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins) |
| |
| void | GPIOPinWrite (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins, uint8_t ui8Val) |
| |
| void | GPIOPinTypeADC (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins) |
| |
| void | GPIOPinTypeCAN (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins) |
| |
| void | GPIOPinTypeComparator (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins) |
| |
| void | GPIOPinTypeComparatorOutput (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins) |
| |
| void | GPIOPinTypeDIVSCLK (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins) |
| |
| void | GPIOPinTypeEPI (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins) |
| |
| void | GPIOPinTypeEthernetLED (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins) |
| |
| void | GPIOPinTypeEthernetMII (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins) |
| |
| void | GPIOPinTypeGPIOInput (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins) |
| |
| void | GPIOPinTypeGPIOOutput (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins) |
| |
| void | GPIOPinTypeGPIOOutputOD (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins) |
| |
| void | GPIOPinTypeHibernateRTCCLK (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins) |
| |
| void | GPIOPinTypeI2C (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins) |
| |
| void | GPIOPinTypeI2CSCL (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins) |
| |
| void | GPIOPinTypeLCD (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins) |
| |
| void | GPIOPinTypeOneWire (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins) |
| |
| void | GPIOPinTypePWM (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins) |
| |
| void | GPIOPinTypeQEI (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins) |
| |
| void | GPIOPinTypeSSI (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins) |
| |
| void | GPIOPinTypeTimer (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins) |
| |
| void | GPIOPinTypeTrace (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins) |
| |
| void | GPIOPinTypeUART (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins) |
| |
| void | GPIOPinTypeUSBAnalog (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins) |
| |
| void | GPIOPinTypeUSBDigital (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins) |
| |
| void | GPIOPinTypeWakeHigh (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins) |
| |
| void | GPIOPinTypeWakeLow (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins) |
| |
| uint32_t | GPIOPinWakeStatus (uint32_t ui32Port) |
| |
| void | GPIOPinConfigure (uint32_t ui32PinConfig) |
| |
| void | GPIODMATriggerEnable (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins) |
| |
| void | GPIODMATriggerDisable (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins) |
| |
| void | GPIOADCTriggerEnable (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins) |
| |
| void | GPIOADCTriggerDisable (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins) |
| |