All Data Structures Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Macros Modules Pages
Functions
i2c.c File Reference
#include <ti/devices/msp432e4/inc/msp432e411y.h>
#include "types.h"
#include <stdbool.h>
#include <stdint.h>
#include "inc/hw_i2c.h"
#include "inc/hw_sysctl.h"
#include "debug.h"
#include "i2c.h"
#include "interrupt.h"

Functions

void I2CMasterInitExpClk (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32I2CClk, bool bFast)
 
void I2CSlaveInit (uint32_t ui32Base, uint8_t ui8SlaveAddr)
 
void I2CSlaveAddressSet (uint32_t ui32Base, uint8_t ui8AddrNum, uint8_t ui8SlaveAddr)
 
void I2CMasterEnable (uint32_t ui32Base)
 
void I2CSlaveEnable (uint32_t ui32Base)
 
void I2CMasterDisable (uint32_t ui32Base)
 
void I2CSlaveDisable (uint32_t ui32Base)
 
void I2CIntRegister (uint32_t ui32Base, void(*pfnHandler)(void))
 
void I2CIntUnregister (uint32_t ui32Base)
 
void I2CMasterIntEnable (uint32_t ui32Base)
 
void I2CMasterIntEnableEx (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32IntFlags)
 
void I2CSlaveIntEnable (uint32_t ui32Base)
 
void I2CSlaveIntEnableEx (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32IntFlags)
 
void I2CMasterIntDisable (uint32_t ui32Base)
 
void I2CMasterIntDisableEx (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32IntFlags)
 
void I2CSlaveIntDisable (uint32_t ui32Base)
 
void I2CSlaveIntDisableEx (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32IntFlags)
 
bool I2CMasterIntStatus (uint32_t ui32Base, bool bMasked)
 
uint32_t I2CMasterIntStatusEx (uint32_t ui32Base, bool bMasked)
 
bool I2CSlaveIntStatus (uint32_t ui32Base, bool bMasked)
 
uint32_t I2CSlaveIntStatusEx (uint32_t ui32Base, bool bMasked)
 
void I2CMasterIntClear (uint32_t ui32Base)
 
void I2CMasterIntClearEx (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32IntFlags)
 
void I2CSlaveIntClear (uint32_t ui32Base)
 
void I2CSlaveIntClearEx (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32IntFlags)
 
void I2CMasterSlaveAddrSet (uint32_t ui32Base, uint8_t ui8SlaveAddr, bool bReceive)
 
uint32_t I2CMasterLineStateGet (uint32_t ui32Base)
 
bool I2CMasterBusy (uint32_t ui32Base)
 
bool I2CMasterBusBusy (uint32_t ui32Base)
 
void I2CMasterControl (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Cmd)
 
uint32_t I2CMasterErr (uint32_t ui32Base)
 
void I2CMasterDataPut (uint32_t ui32Base, uint8_t ui8Data)
 
uint32_t I2CMasterDataGet (uint32_t ui32Base)
 
void I2CMasterTimeoutSet (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Value)
 
void I2CSlaveACKOverride (uint32_t ui32Base, bool bEnable)
 
void I2CSlaveACKValueSet (uint32_t ui32Base, bool bACK)
 
uint32_t I2CSlaveStatus (uint32_t ui32Base)
 
void I2CSlaveDataPut (uint32_t ui32Base, uint8_t ui8Data)
 
uint32_t I2CSlaveDataGet (uint32_t ui32Base)
 
void I2CTxFIFOConfigSet (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Config)
 
void I2CTxFIFOFlush (uint32_t ui32Base)
 
void I2CRxFIFOConfigSet (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Config)
 
void I2CRxFIFOFlush (uint32_t ui32Base)
 
uint32_t I2CFIFOStatus (uint32_t ui32Base)
 
void I2CFIFODataPut (uint32_t ui32Base, uint8_t ui8Data)
 
uint32_t I2CFIFODataPutNonBlocking (uint32_t ui32Base, uint8_t ui8Data)
 
uint32_t I2CFIFODataGet (uint32_t ui32Base)
 
uint32_t I2CFIFODataGetNonBlocking (uint32_t ui32Base, uint8_t *pui8Data)
 
void I2CMasterBurstLengthSet (uint32_t ui32Base, uint8_t ui8Length)
 
uint32_t I2CMasterBurstCountGet (uint32_t ui32Base)
 
void I2CMasterGlitchFilterConfigSet (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Config)
 
void I2CSlaveFIFOEnable (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Config)
 
void I2CSlaveFIFODisable (uint32_t ui32Base)
 
void I2CLoopbackEnable (uint32_t ui32Base)
 
Copyright 2017, Texas Instruments Incorporated