|  |  | 
#include <ti/devices/msp432p4xx/driverlib/timer32.h>#include <ti/devices/msp432p4xx/driverlib/interrupt.h>#include <ti/devices/msp432p4xx/driverlib/debug.h>| Functions | |
| void | Timer32_initModule (uint32_t timer, uint32_t preScaler, uint32_t resolution, uint32_t mode) | 
| void | Timer32_setCount (uint32_t timer, uint32_t count) | 
| void | Timer32_setCountInBackground (uint32_t timer, uint32_t count) | 
| uint32_t | Timer32_getValue (uint32_t timer) | 
| void | Timer32_startTimer (uint32_t timer, bool oneShot) | 
| void | Timer32_haltTimer (uint32_t timer) | 
| void | Timer32_enableInterrupt (uint32_t timer) | 
| void | Timer32_disableInterrupt (uint32_t timer) | 
| void | Timer32_clearInterruptFlag (uint32_t timer) | 
| uint32_t | Timer32_getInterruptStatus (uint32_t timer) | 
| void | Timer32_registerInterrupt (uint32_t timerInterrupt, void(*intHandler)(void)) | 
| void | Timer32_unregisterInterrupt (uint32_t timerInterrupt) |