|  |  | 
#include <ti/devices/msp432p4xx/driverlib/reset.h>#include <ti/devices/msp432p4xx/driverlib/debug.h>| Functions | |
| void | ResetCtl_initiateSoftReset (void) | 
| void | ResetCtl_initiateSoftResetWithSource (uint32_t source) | 
| uint32_t | ResetCtl_getSoftResetSource (void) | 
| void | ResetCtl_clearSoftResetSource (uint32_t mask) | 
| void | ResetCtl_initiateHardReset (void) | 
| void | ResetCtl_initiateHardResetWithSource (uint32_t source) | 
| uint32_t | ResetCtl_getHardResetSource (void) | 
| void | ResetCtl_clearHardResetSource (uint32_t mask) | 
| uint32_t | ResetCtl_getPSSSource (void) | 
| void | ResetCtl_clearPSSFlags (void) | 
| uint32_t | ResetCtl_getPCMSource (void) | 
| void | ResetCtl_clearPCMFlags (void) |