|  |  | 
#include <ti/devices/msp432p4xx/driverlib/crc32.h>#include <ti/devices/msp432p4xx/inc/msp.h>#include <ti/devices/msp432p4xx/driverlib/debug.h>| Functions | |
| void | CRC32_setSeed (uint32_t seed, uint_fast8_t crcType) | 
| void | CRC32_set8BitData (uint8_t dataIn, uint_fast8_t crcType) | 
| void | CRC32_set16BitData (uint16_t dataIn, uint_fast8_t crcType) | 
| void | CRC32_set32BitData (uint32_t dataIn) | 
| void | CRC32_set8BitDataReversed (uint8_t dataIn, uint_fast8_t crcType) | 
| void | CRC32_set16BitDataReversed (uint16_t dataIn, uint_fast8_t crcType) | 
| void | CRC32_set32BitDataReversed (uint32_t dataIn) | 
| uint32_t | CRC32_getResult (uint_fast8_t crcType) | 
| uint32_t | CRC32_getResultReversed (uint_fast8_t crcType) |