Data Fields | |
int32_t | syncDeltaT [DEBUG_SYNC_N_ITER] |
int32_t | syncSmaDeltaT [DEBUG_SYNC_N_ITER] |
uint32_t | syncLocalT [DEBUG_SYNC_N_ITER] |
uint32_t | syncMasterT [DEBUG_SYNC_N_ITER] |
uint32_t | syncTorgT [DEBUG_SYNC_N_ITER] |
uint32_t | syncInDelayPlusLDT [DEBUG_SYNC_N_ITER] |
int32_t debugSync_t::syncDeltaT[DEBUG_SYNC_N_ITER] |
int32_t debugSync_t::syncSmaDeltaT[DEBUG_SYNC_N_ITER] |
uint32_t debugSync_t::syncLocalT[DEBUG_SYNC_N_ITER] |
uint32_t debugSync_t::syncMasterT[DEBUG_SYNC_N_ITER] |
uint32_t debugSync_t::syncTorgT[DEBUG_SYNC_N_ITER] |
uint32_t debugSync_t::syncInDelayPlusLDT[DEBUG_SYNC_N_ITER] |