AM64x MCU+ SDK  09.01.00
SDL_esmRegs_ERR_GRP Struct Reference

Data Fields

volatile uint32_t RAW
 
volatile uint32_t STS
 
volatile uint32_t INTR_EN_SET
 
volatile uint32_t INTR_EN_CLR
 
volatile uint32_t INT_PRIO
 
volatile uint32_t PIN_EN_SET
 
volatile uint32_t PIN_EN_CLR
 
volatile uint8_t Resv_32 [4]
 

Field Documentation

◆ RAW

volatile uint32_t SDL_esmRegs_ERR_GRP::RAW

◆ STS

volatile uint32_t SDL_esmRegs_ERR_GRP::STS

◆ INTR_EN_SET

volatile uint32_t SDL_esmRegs_ERR_GRP::INTR_EN_SET

◆ INTR_EN_CLR

volatile uint32_t SDL_esmRegs_ERR_GRP::INTR_EN_CLR

◆ INT_PRIO

volatile uint32_t SDL_esmRegs_ERR_GRP::INT_PRIO

◆ PIN_EN_SET

volatile uint32_t SDL_esmRegs_ERR_GRP::PIN_EN_SET

◆ PIN_EN_CLR

volatile uint32_t SDL_esmRegs_ERR_GRP::PIN_EN_CLR

◆ Resv_32

volatile uint8_t SDL_esmRegs_ERR_GRP::Resv_32[4]