Functions | |
void | ResetCtl_initiateSoftReset (void) |
void | ResetCtl_initiateSoftResetWithSource (uint32_t source) |
uint32_t | ResetCtl_getSoftResetSource (void) |
void | ResetCtl_clearSoftResetSource (uint32_t mask) |
void | ResetCtl_initiateHardReset (void) |
void | ResetCtl_initiateHardResetWithSource (uint32_t source) |
uint32_t | ResetCtl_getHardResetSource (void) |
void | ResetCtl_clearHardResetSource (uint32_t mask) |
uint32_t | ResetCtl_getPSSSource (void) |
void | ResetCtl_clearPSSFlags (void) |
uint32_t | ResetCtl_getPCMSource (void) |
void | ResetCtl_clearPCMFlags (void) |