PROFINET Device  v2.01.00
PN_API_SNMP_SPort Struct Reference

#include <PN_API_SNMP.h>

Data Fields

uint8_t lldpPortConfigAdminStatus
 
uint8_t lldpPortConfigNotificationEnable
 
uint8_t lldpPortConfigTLVsTxEnable
 
uint8_t lldpXPnoConfigSPDTxEnable
 
uint8_t lldpXPnoConfigPortStatusTxEnable
 
uint8_t lldpXPnoConfigAliasTxEnable
 
uint8_t lldpXPnoConfigMrpTxEnable
 
uint8_t lldpXPnoConfigPtcpTxEnable
 
uint8_t lldpXdot3PortConfigTLVsTxEnable
 
uint8_t lldpXdot1ConfigPortVlanTxEnable
 
uint8_t aLldpXdot1ConfigVlanNameTxEnable [PN_API_SNMP_MAX_LLDP_XDOT1_VLAN_NAME]
 
uint8_t aLldpXdot1ConfigProtoVlanTxEnable [PN_API_SNMP_MAX_LLDP_XDOT1_PROTO_VLAN]
 
uint8_t aLldpXdot1ConfigProtocolTxEnable [PN_API_SNMP_MAX_LLDP_XDOT1_PROTOCOL]