#include <PN_API_SNMP.h>
Data Fields | |
uint8_t | lldpPortConfigAdminStatus |
uint8_t | lldpPortConfigNotificationEnable |
uint8_t | lldpPortConfigTLVsTxEnable |
uint8_t | lldpXPnoConfigSPDTxEnable |
uint8_t | lldpXPnoConfigPortStatusTxEnable |
uint8_t | lldpXPnoConfigAliasTxEnable |
uint8_t | lldpXPnoConfigMrpTxEnable |
uint8_t | lldpXPnoConfigPtcpTxEnable |
uint8_t | lldpXdot3PortConfigTLVsTxEnable |
uint8_t | lldpXdot1ConfigPortVlanTxEnable |
uint8_t | aLldpXdot1ConfigVlanNameTxEnable [PN_API_SNMP_MAX_LLDP_XDOT1_VLAN_NAME] |
uint8_t | aLldpXdot1ConfigProtoVlanTxEnable [PN_API_SNMP_MAX_LLDP_XDOT1_PROTO_VLAN] |
uint8_t | aLldpXdot1ConfigProtocolTxEnable [PN_API_SNMP_MAX_LLDP_XDOT1_PROTOCOL] |