AM62x MCU+ SDK  09.01.00
SDL_VTM_cfg1Regs Struct Reference

Data Fields

volatile uint32_t PID
 
volatile uint32_t DEVINFO_PWR0
 
volatile uint8_t Resv_256 [248]
 
SDL_VTM_cfg1Regs_VD VD [8]
 
volatile uint8_t Resv_516 [4]
 
volatile uint32_t GT_TH1_INT_RAW_STAT_SET
 
volatile uint32_t GT_TH1_INT_EN_STAT_CLR
 
volatile uint8_t Resv_532 [8]
 
volatile uint32_t GT_TH1_INT_EN_SET
 
volatile uint32_t GT_TH1_INT_EN_CLR
 
volatile uint8_t Resv_548 [8]
 
volatile uint32_t GT_TH2_INT_RAW_STAT_SET
 
volatile uint32_t GT_TH2_INT_EN_STAT_CLR
 
volatile uint8_t Resv_564 [8]
 
volatile uint32_t GT_TH2_INT_EN_SET
 
volatile uint32_t GT_TH2_INT_EN_CLR
 
volatile uint8_t Resv_580 [8]
 
volatile uint32_t LT_TH0_INT_RAW_STAT_SET
 
volatile uint32_t LT_TH0_INT_EN_STAT_CLR
 
volatile uint8_t Resv_596 [8]
 
volatile uint32_t LT_TH0_INT_EN_SET
 
volatile uint32_t LT_TH0_INT_EN_CLR
 
volatile uint8_t Resv_768 [164]
 
SDL_VTM_cfg1Regs_TMPSENS TMPSENS [8]
 

Field Documentation

◆ PID

volatile uint32_t SDL_VTM_cfg1Regs::PID

◆ DEVINFO_PWR0

volatile uint32_t SDL_VTM_cfg1Regs::DEVINFO_PWR0

◆ Resv_256

volatile uint8_t SDL_VTM_cfg1Regs::Resv_256[248]

◆ VD

SDL_VTM_cfg1Regs_VD SDL_VTM_cfg1Regs::VD[8]

◆ Resv_516

volatile uint8_t SDL_VTM_cfg1Regs::Resv_516[4]

◆ GT_TH1_INT_RAW_STAT_SET

volatile uint32_t SDL_VTM_cfg1Regs::GT_TH1_INT_RAW_STAT_SET

◆ GT_TH1_INT_EN_STAT_CLR

volatile uint32_t SDL_VTM_cfg1Regs::GT_TH1_INT_EN_STAT_CLR

◆ Resv_532

volatile uint8_t SDL_VTM_cfg1Regs::Resv_532[8]

◆ GT_TH1_INT_EN_SET

volatile uint32_t SDL_VTM_cfg1Regs::GT_TH1_INT_EN_SET

◆ GT_TH1_INT_EN_CLR

volatile uint32_t SDL_VTM_cfg1Regs::GT_TH1_INT_EN_CLR

◆ Resv_548

volatile uint8_t SDL_VTM_cfg1Regs::Resv_548[8]

◆ GT_TH2_INT_RAW_STAT_SET

volatile uint32_t SDL_VTM_cfg1Regs::GT_TH2_INT_RAW_STAT_SET

◆ GT_TH2_INT_EN_STAT_CLR

volatile uint32_t SDL_VTM_cfg1Regs::GT_TH2_INT_EN_STAT_CLR

◆ Resv_564

volatile uint8_t SDL_VTM_cfg1Regs::Resv_564[8]

◆ GT_TH2_INT_EN_SET

volatile uint32_t SDL_VTM_cfg1Regs::GT_TH2_INT_EN_SET

◆ GT_TH2_INT_EN_CLR

volatile uint32_t SDL_VTM_cfg1Regs::GT_TH2_INT_EN_CLR

◆ Resv_580

volatile uint8_t SDL_VTM_cfg1Regs::Resv_580[8]

◆ LT_TH0_INT_RAW_STAT_SET

volatile uint32_t SDL_VTM_cfg1Regs::LT_TH0_INT_RAW_STAT_SET

◆ LT_TH0_INT_EN_STAT_CLR

volatile uint32_t SDL_VTM_cfg1Regs::LT_TH0_INT_EN_STAT_CLR

◆ Resv_596

volatile uint8_t SDL_VTM_cfg1Regs::Resv_596[8]

◆ LT_TH0_INT_EN_SET

volatile uint32_t SDL_VTM_cfg1Regs::LT_TH0_INT_EN_SET

◆ LT_TH0_INT_EN_CLR

volatile uint32_t SDL_VTM_cfg1Regs::LT_TH0_INT_EN_CLR

◆ Resv_768

volatile uint8_t SDL_VTM_cfg1Regs::Resv_768[164]

◆ TMPSENS

SDL_VTM_cfg1Regs_TMPSENS SDL_VTM_cfg1Regs::TMPSENS[8]