AM62L FreeRTOS SDK  11.02.00
CSL_dss_commonRegs Struct Reference

Data Fields

volatile uint8_t Resv_4 [4]
 
volatile uint32_t DSS_REVISION
 
volatile uint32_t DSS_SYSCONFIG
 
volatile uint8_t Resv_32 [20]
 
volatile uint32_t DSS_SYSSTATUS
 
volatile uint32_t DISPC_IRQ_EOI
 
volatile uint32_t DISPC_IRQSTATUS_RAW
 
volatile uint32_t DISPC_IRQSTATUS
 
volatile uint32_t DISPC_IRQENABLE_SET
 
volatile uint8_t Resv_64 [12]
 
volatile uint32_t DISPC_IRQENABLE_CLR
 
volatile uint32_t RESERVED_0
 
volatile uint32_t VID_IRQENABLE_1
 
volatile uint8_t Resv_88 [12]
 
volatile uint32_t RESERVERD_1
 
volatile uint32_t VID_IRQSTATUS_1
 
volatile uint8_t Resv_112 [16]
 
volatile uint32_t VP_IRQENABLE_0
 
volatile uint8_t Resv_124 [8]
 
volatile uint32_t VP_IRQSTATUS_0
 
volatile uint8_t Resv_144 [16]
 
volatile uint32_t DISPC_GLOBAL_MFLAG_ATTRIBUTE
 
volatile uint32_t DISPC_GLOBAL_OUTPUT_ENABLE
 
volatile uint32_t DISPC_GLOBAL_BUFFER
 
volatile uint32_t DSS_CBA_CFG
 
volatile uint32_t DISPC_DBG_CONTROL
 
volatile uint32_t DISPC_DBG_STATUS
 
volatile uint32_t DISPC_CLKGATING_DISABLE
 
volatile uint32_t DISPC_SECURE_DISABLE
 

Field Documentation

◆ Resv_4

volatile uint8_t CSL_dss_commonRegs::Resv_4[4]

◆ DSS_REVISION

volatile uint32_t CSL_dss_commonRegs::DSS_REVISION

◆ DSS_SYSCONFIG

volatile uint32_t CSL_dss_commonRegs::DSS_SYSCONFIG

◆ Resv_32

volatile uint8_t CSL_dss_commonRegs::Resv_32[20]

◆ DSS_SYSSTATUS

volatile uint32_t CSL_dss_commonRegs::DSS_SYSSTATUS

◆ DISPC_IRQ_EOI

volatile uint32_t CSL_dss_commonRegs::DISPC_IRQ_EOI

◆ DISPC_IRQSTATUS_RAW

volatile uint32_t CSL_dss_commonRegs::DISPC_IRQSTATUS_RAW

◆ DISPC_IRQSTATUS

volatile uint32_t CSL_dss_commonRegs::DISPC_IRQSTATUS

◆ DISPC_IRQENABLE_SET

volatile uint32_t CSL_dss_commonRegs::DISPC_IRQENABLE_SET

◆ Resv_64

volatile uint8_t CSL_dss_commonRegs::Resv_64[12]

◆ DISPC_IRQENABLE_CLR

volatile uint32_t CSL_dss_commonRegs::DISPC_IRQENABLE_CLR

◆ RESERVED_0

volatile uint32_t CSL_dss_commonRegs::RESERVED_0

◆ VID_IRQENABLE_1

volatile uint32_t CSL_dss_commonRegs::VID_IRQENABLE_1

◆ Resv_88

volatile uint8_t CSL_dss_commonRegs::Resv_88[12]

◆ RESERVERD_1

volatile uint32_t CSL_dss_commonRegs::RESERVERD_1

◆ VID_IRQSTATUS_1

volatile uint32_t CSL_dss_commonRegs::VID_IRQSTATUS_1

◆ Resv_112

volatile uint8_t CSL_dss_commonRegs::Resv_112[16]

◆ VP_IRQENABLE_0

volatile uint32_t CSL_dss_commonRegs::VP_IRQENABLE_0

◆ Resv_124

volatile uint8_t CSL_dss_commonRegs::Resv_124[8]

◆ VP_IRQSTATUS_0

volatile uint32_t CSL_dss_commonRegs::VP_IRQSTATUS_0

◆ Resv_144

volatile uint8_t CSL_dss_commonRegs::Resv_144[16]

◆ DISPC_GLOBAL_MFLAG_ATTRIBUTE

volatile uint32_t CSL_dss_commonRegs::DISPC_GLOBAL_MFLAG_ATTRIBUTE

◆ DISPC_GLOBAL_OUTPUT_ENABLE

volatile uint32_t CSL_dss_commonRegs::DISPC_GLOBAL_OUTPUT_ENABLE

◆ DISPC_GLOBAL_BUFFER

volatile uint32_t CSL_dss_commonRegs::DISPC_GLOBAL_BUFFER

◆ DSS_CBA_CFG

volatile uint32_t CSL_dss_commonRegs::DSS_CBA_CFG

◆ DISPC_DBG_CONTROL

volatile uint32_t CSL_dss_commonRegs::DISPC_DBG_CONTROL

◆ DISPC_DBG_STATUS

volatile uint32_t CSL_dss_commonRegs::DISPC_DBG_STATUS

◆ DISPC_CLKGATING_DISABLE

volatile uint32_t CSL_dss_commonRegs::DISPC_CLKGATING_DISABLE

◆ DISPC_SECURE_DISABLE

volatile uint32_t CSL_dss_commonRegs::DISPC_SECURE_DISABLE