AM263x MCU+ SDK  08.05.00
SDL_esmRegs Struct Reference

Data Fields

volatile uint32_t PID
 
volatile uint32_t INFO
 
volatile uint32_t EN
 
volatile uint32_t SFT_RST
 
volatile uint32_t ERR_RAW
 
volatile uint32_t ERR_STS
 
volatile uint32_t ERR_EN_SET
 
volatile uint32_t ERR_EN_CLR
 
volatile uint32_t LOW_PRI
 
volatile uint32_t HI_PRI
 
volatile uint32_t LOW
 
volatile uint32_t HI
 
volatile uint32_t EOI
 
volatile uint8_t Resv_64 [12]
 
volatile uint32_t PIN_CTRL
 
volatile uint32_t PIN_STS
 
volatile uint32_t PIN_CNTR
 
volatile uint32_t PIN_CNTR_PRE
 
volatile uint8_t Resv_1024 [944]
 
SDL_esmRegs_ERR_GRP ERR_GRP [32]
 

Field Documentation

◆ PID

volatile uint32_t SDL_esmRegs::PID

◆ INFO

volatile uint32_t SDL_esmRegs::INFO

◆ EN

volatile uint32_t SDL_esmRegs::EN

◆ SFT_RST

volatile uint32_t SDL_esmRegs::SFT_RST

◆ ERR_RAW

volatile uint32_t SDL_esmRegs::ERR_RAW

◆ ERR_STS

volatile uint32_t SDL_esmRegs::ERR_STS

◆ ERR_EN_SET

volatile uint32_t SDL_esmRegs::ERR_EN_SET

◆ ERR_EN_CLR

volatile uint32_t SDL_esmRegs::ERR_EN_CLR

◆ LOW_PRI

volatile uint32_t SDL_esmRegs::LOW_PRI

◆ HI_PRI

volatile uint32_t SDL_esmRegs::HI_PRI

◆ LOW

volatile uint32_t SDL_esmRegs::LOW

◆ HI

volatile uint32_t SDL_esmRegs::HI

◆ EOI

volatile uint32_t SDL_esmRegs::EOI

◆ Resv_64

volatile uint8_t SDL_esmRegs::Resv_64[12]

◆ PIN_CTRL

volatile uint32_t SDL_esmRegs::PIN_CTRL

◆ PIN_STS

volatile uint32_t SDL_esmRegs::PIN_STS

◆ PIN_CNTR

volatile uint32_t SDL_esmRegs::PIN_CNTR

◆ PIN_CNTR_PRE

volatile uint32_t SDL_esmRegs::PIN_CNTR_PRE

◆ Resv_1024

volatile uint8_t SDL_esmRegs::Resv_1024[944]

◆ ERR_GRP

SDL_esmRegs_ERR_GRP SDL_esmRegs::ERR_GRP[32]