AM263Px MCU+ SDK  09.01.00
SDL_ecc_aggrRegs Struct Reference

Data Fields

volatile uint32_t REV
 
volatile uint8_t Resv_8 [4]
 
volatile uint32_t VECTOR
 
volatile uint32_t STAT
 
volatile uint32_t RESERVED_SVBUS [8]
 
volatile uint8_t Resv_60 [12]
 
volatile uint32_t SEC_EOI_REG
 
volatile uint32_t SEC_STATUS_REG0
 
volatile uint8_t Resv_128 [60]
 
volatile uint32_t SEC_ENABLE_SET_REG0
 
volatile uint8_t Resv_192 [60]
 
volatile uint32_t SEC_ENABLE_CLR_REG0
 
volatile uint8_t Resv_316 [120]
 
volatile uint32_t DED_EOI_REG
 
volatile uint32_t DED_STATUS_REG0
 
volatile uint8_t Resv_384 [60]
 
volatile uint32_t DED_ENABLE_SET_REG0
 
volatile uint8_t Resv_448 [60]
 
volatile uint32_t DED_ENABLE_CLR_REG0
 
volatile uint8_t Resv_512 [60]
 
volatile uint32_t AGGR_ENABLE_SET
 
volatile uint32_t AGGR_ENABLE_CLR
 
volatile uint32_t AGGR_STATUS_SET
 
volatile uint32_t AGGR_STATUS_CLR
 

Field Documentation

◆ REV

volatile uint32_t SDL_ecc_aggrRegs::REV

◆ Resv_8

volatile uint8_t SDL_ecc_aggrRegs::Resv_8[4]

◆ VECTOR

volatile uint32_t SDL_ecc_aggrRegs::VECTOR

◆ STAT

volatile uint32_t SDL_ecc_aggrRegs::STAT

◆ RESERVED_SVBUS

volatile uint32_t SDL_ecc_aggrRegs::RESERVED_SVBUS[8]

◆ Resv_60

volatile uint8_t SDL_ecc_aggrRegs::Resv_60[12]

◆ SEC_EOI_REG

volatile uint32_t SDL_ecc_aggrRegs::SEC_EOI_REG

◆ SEC_STATUS_REG0

volatile uint32_t SDL_ecc_aggrRegs::SEC_STATUS_REG0

◆ Resv_128

volatile uint8_t SDL_ecc_aggrRegs::Resv_128[60]

◆ SEC_ENABLE_SET_REG0

volatile uint32_t SDL_ecc_aggrRegs::SEC_ENABLE_SET_REG0

◆ Resv_192

volatile uint8_t SDL_ecc_aggrRegs::Resv_192[60]

◆ SEC_ENABLE_CLR_REG0

volatile uint32_t SDL_ecc_aggrRegs::SEC_ENABLE_CLR_REG0

◆ Resv_316

volatile uint8_t SDL_ecc_aggrRegs::Resv_316[120]

◆ DED_EOI_REG

volatile uint32_t SDL_ecc_aggrRegs::DED_EOI_REG

◆ DED_STATUS_REG0

volatile uint32_t SDL_ecc_aggrRegs::DED_STATUS_REG0

◆ Resv_384

volatile uint8_t SDL_ecc_aggrRegs::Resv_384[60]

◆ DED_ENABLE_SET_REG0

volatile uint32_t SDL_ecc_aggrRegs::DED_ENABLE_SET_REG0

◆ Resv_448

volatile uint8_t SDL_ecc_aggrRegs::Resv_448[60]

◆ DED_ENABLE_CLR_REG0

volatile uint32_t SDL_ecc_aggrRegs::DED_ENABLE_CLR_REG0

◆ Resv_512

volatile uint8_t SDL_ecc_aggrRegs::Resv_512[60]

◆ AGGR_ENABLE_SET

volatile uint32_t SDL_ecc_aggrRegs::AGGR_ENABLE_SET

◆ AGGR_ENABLE_CLR

volatile uint32_t SDL_ecc_aggrRegs::AGGR_ENABLE_CLR

◆ AGGR_STATUS_SET

volatile uint32_t SDL_ecc_aggrRegs::AGGR_STATUS_SET

◆ AGGR_STATUS_CLR

volatile uint32_t SDL_ecc_aggrRegs::AGGR_STATUS_CLR