ESM Error Group static registers list.
Data Fields | |
volatile uint32_t | RAW |
volatile uint32_t | INTR_EN_SET |
volatile uint32_t | INTR_EN_CLR |
volatile uint32_t | INT_PRIO |
volatile uint32_t | PIN_EN_SET |
volatile uint32_t | PIN_EN_CLR |
volatile uint32_t SDL_esmRegs_ERR_GRP_STATIC::RAW |
volatile uint32_t SDL_esmRegs_ERR_GRP_STATIC::INTR_EN_SET |
volatile uint32_t SDL_esmRegs_ERR_GRP_STATIC::INTR_EN_CLR |
volatile uint32_t SDL_esmRegs_ERR_GRP_STATIC::INT_PRIO |
volatile uint32_t SDL_esmRegs_ERR_GRP_STATIC::PIN_EN_SET |
volatile uint32_t SDL_esmRegs_ERR_GRP_STATIC::PIN_EN_CLR |