Data Fields | |
volatile uint32_t | PID |
volatile uint32_t | CFG |
volatile uint32_t | INFO |
volatile uint32_t | ENABLE |
volatile uint32_t | FLUSH |
volatile uint32_t | TIMEOUT |
volatile uint32_t | TIMER |
volatile uint8_t | Resv_32 [4] |
volatile uint32_t | ERR_RAW |
volatile uint32_t | ERR |
volatile uint32_t | ERR_MSK_SET |
volatile uint32_t | ERR_MSK_CLR |
volatile uint32_t | ERR_TM_INFO |
volatile uint32_t | ERR_UN_INFO |
volatile uint32_t | ERR_VAL |
volatile uint32_t | ERR_TAG |
volatile uint32_t | ERR_BYT |
volatile uint32_t | ERR_ADDR_U |
volatile uint32_t | ERR_ADDR_L |
volatile uint32_t SDL_TOG_Regs::PID |
volatile uint32_t SDL_TOG_Regs::CFG |
volatile uint32_t SDL_TOG_Regs::INFO |
volatile uint32_t SDL_TOG_Regs::ENABLE |
volatile uint32_t SDL_TOG_Regs::FLUSH |
volatile uint32_t SDL_TOG_Regs::TIMEOUT |
volatile uint32_t SDL_TOG_Regs::TIMER |
volatile uint8_t SDL_TOG_Regs::Resv_32[4] |
volatile uint32_t SDL_TOG_Regs::ERR_RAW |
volatile uint32_t SDL_TOG_Regs::ERR |
volatile uint32_t SDL_TOG_Regs::ERR_MSK_SET |
volatile uint32_t SDL_TOG_Regs::ERR_MSK_CLR |
volatile uint32_t SDL_TOG_Regs::ERR_TM_INFO |
volatile uint32_t SDL_TOG_Regs::ERR_UN_INFO |
volatile uint32_t SDL_TOG_Regs::ERR_VAL |
volatile uint32_t SDL_TOG_Regs::ERR_TAG |
volatile uint32_t SDL_TOG_Regs::ERR_BYT |
volatile uint32_t SDL_TOG_Regs::ERR_ADDR_U |
volatile uint32_t SDL_TOG_Regs::ERR_ADDR_L |