ESM static registers list.
Data Fields | |
SDL_esmRegs_ERR_GRP_STATIC | ERR_GRP [ESM_NUMBER_OF_GROUP_REGS] |
volatile uint32_t | PID |
volatile uint32_t | INFO |
volatile uint32_t | EN |
volatile uint32_t | ERR_EN_SET |
volatile uint32_t | ERR_EN_CLR |
volatile uint32_t | LOW_PRI |
volatile uint32_t | HI_PRI |
volatile uint32_t | LOW |
volatile uint32_t | HI |
volatile uint32_t | PIN_CTRL |
volatile uint32_t | PIN_CNTR |
volatile uint32_t | PIN_CNTR_PRE |
SDL_esmRegs_ERR_GRP_STATIC SDL_ESM_staticRegs::ERR_GRP[ESM_NUMBER_OF_GROUP_REGS] |
volatile uint32_t SDL_ESM_staticRegs::PID |
volatile uint32_t SDL_ESM_staticRegs::INFO |
volatile uint32_t SDL_ESM_staticRegs::EN |
volatile uint32_t SDL_ESM_staticRegs::ERR_EN_SET |
volatile uint32_t SDL_ESM_staticRegs::ERR_EN_CLR |
volatile uint32_t SDL_ESM_staticRegs::LOW_PRI |
volatile uint32_t SDL_ESM_staticRegs::HI_PRI |
volatile uint32_t SDL_ESM_staticRegs::LOW |
volatile uint32_t SDL_ESM_staticRegs::HI |
volatile uint32_t SDL_ESM_staticRegs::PIN_CTRL |
volatile uint32_t SDL_ESM_staticRegs::PIN_CNTR |
volatile uint32_t SDL_ESM_staticRegs::PIN_CNTR_PRE |