SDL API Guide for J721S2
|
Data Fields | |
volatile uint32_t | RAT_CTRL_k |
volatile uint32_t | RAT_BASE_k |
volatile uint32_t | RAT_TRANS_L_k |
volatile uint32_t | RAT_TRANS_U_k |
volatile uint32_t | RAT_EXCEPTION_LOGGING_CONTROL |
volatile uint32_t | RAT_EXCEPTION_ENABLE_SET |
volatile uint32_t SDL_ratStaticRegs::RAT_CTRL_k |
volatile uint32_t SDL_ratStaticRegs::RAT_BASE_k |
volatile uint32_t SDL_ratStaticRegs::RAT_TRANS_L_k |
volatile uint32_t SDL_ratStaticRegs::RAT_TRANS_U_k |
volatile uint32_t SDL_ratStaticRegs::RAT_EXCEPTION_LOGGING_CONTROL |
volatile uint32_t SDL_ratStaticRegs::RAT_EXCEPTION_ENABLE_SET |