SDL API Guide for J7200
|
Data Fields | |
volatile uint32_t | RAW |
volatile uint32_t | STS |
volatile uint32_t | INTR_EN_SET |
volatile uint32_t | INTR_EN_CLR |
volatile uint32_t | INT_PRIO |
volatile uint32_t | PIN_EN_SET |
volatile uint32_t | PIN_EN_CLR |
volatile uint8_t | Resv_32 [4] |
volatile uint32_t SDL_esmRegs_ERR_GRP::RAW |
volatile uint32_t SDL_esmRegs_ERR_GRP::STS |
volatile uint32_t SDL_esmRegs_ERR_GRP::INTR_EN_SET |
volatile uint32_t SDL_esmRegs_ERR_GRP::INTR_EN_CLR |
volatile uint32_t SDL_esmRegs_ERR_GRP::INT_PRIO |
volatile uint32_t SDL_esmRegs_ERR_GRP::PIN_EN_SET |
volatile uint32_t SDL_esmRegs_ERR_GRP::PIN_EN_CLR |
volatile uint8_t SDL_esmRegs_ERR_GRP::Resv_32[4] |