#include <DisplaySharp.h>
Data Fields | |
uint32_t | spiIndex |
uint32_t | csPin |
uint32_t | powerPin |
uint32_t | enablePin |
uint16_t | pixelHeight |
uint16_t | pixelWidth |
void * | displayBuf |
uint32_t DisplaySharp_HWAttrsV1::spiIndex |
uint32_t DisplaySharp_HWAttrsV1::csPin |
uint32_t DisplaySharp_HWAttrsV1::powerPin |
uint32_t DisplaySharp_HWAttrsV1::enablePin |
uint16_t DisplaySharp_HWAttrsV1::pixelHeight |
uint16_t DisplaySharp_HWAttrsV1::pixelWidth |
void* DisplaySharp_HWAttrsV1::displayBuf |