#include <dm6437_hal_vlynq.h>
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::LOCAL_REVID |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::LOCAL_CTRL |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::LOCAL_STAT |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::LOCAL_INTPRI |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::LOCAL_INTSTATCLR |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::LOCAL_INTPENDSET |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::LOCAL_INTPTR |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::LOCAL_XAM |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::LOCAL_RAMS1 |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::LOCAL_RAMO1 |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::LOCAL_RAMS2 |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::LOCAL_RAMO2 |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::LOCAL_RAMS3 |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::LOCAL_RAMO3 |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::LOCAL_RAMS4 |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::LOCAL_RAMO4 |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::LOCAL_CHIPVER |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::LOCAL_AUTNGO |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::reserved[14] |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::PEER_REVID |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::PEER_CTRL |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::PEER_STAT |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::PEER_INTPRI |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::PEER_INTSTATCLR |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::PEER_INTPENDSET |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::PEER_INTPTR |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::PEER_XAM |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::PEER_RAMS1 |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::PEER_RAMO1 |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::PEER_RAMS2 |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::PEER_RAMO2 |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::PEER_RAMS3 |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::PEER_RAMO3 |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::PEER_RAMS4 |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::PEER_RAMO4 |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::PEER_CHIPVER |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::PEER_AUTNGO |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::PEER_MANNGO |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::PEER_NGOSTAT |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::PEER_INTVEC0 |
volatile Uint32 DM6437_vlynqRegs::PEER_INTVEC1 |