<!-- Start of markdown souce --> # 引言 用于嵌入式应用程序的 Code Composer Studio 工程包含源文件和其他输入,并生成一个输出可执行文件或库。一个典型的工程包含源文件(C/C++/程序集)、链接器命令文件和运行时支持库。TI-RTOS或 SYS/BIOS 工程将额外包含 BIOS 配置文件。在编译完成之后将创建一个输出可执行文件。在大多数情况下,默认还会生成链接器映射文件。根据工程设置和选项,可能会生成其他输出文件。本页面将介绍其中一些文件及其意义。 有关编译流程本身的更多信息,请参阅此[工程构建](https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_project-management.html#main-build)页面。 # 默认文件 使用新建工程向导(菜单 **File &rarr; New &rarr; CCS Project**)创建新的 CCS 工程时,默认情况下,通常会将一些文件添加到工程中。这些文件根据工程类型(BIOS 或非 BIOS)、所选模板以及是否指定了连接而有所不同。这样做仅仅是为了添加构建程序并将程序加载到 TI 器件所需的一些基本文件,从而简化用户的操作过程。 无论工程类型如何,一个始终通用的文件是目标配置文件 (.ccxml)。在 CCS 5.3 和更高版本中,如果在创建 CCS 工程时选择了某个连接,则会将目标配置文件 (.ccxml) 添加到名为“targetConfigs”的文件夹内。目标配置文件定义了仿真器连接及其连接到的器件类型。通过创建该文件,在构建工程后,只需点击一个按钮,即可快速启动调试会话。该文件不是在编译过程中使用的,而是在准备好将程序加载到目标时起作用。 # 链接器命令文件 创建新的非 RTSC 工程时,通常会将链接器命令文件 (.cmd) 和源文件(取决于所选的模板)添加到工程中。您可以选择保留源文件,或将其删除并添加您自己的源文件。 链接器命令文件是基于工程所选的器件而选择的默认文件。在新建工程向导的 **Tool-chain** 下可以找到允许添加此默认链接器命令文件的设置。如果 **Linker command file** 字段设置为 *&lt;automatic&gt;*,则会选择默认文件。如果您不想使用为您选择的默认链接器命令文件,而是希望将自己选择的文件添加到工程中,则可以将“Linker command file”字段设置为 *&lt;none&gt;*。或者,可以点击 **Browse** 并选择所需的链接器命令文件。 链接器命令文件用于应用程序编译过程的链接阶段,在此阶段,链接器会组合目标文件并将片段分配到目标系统的已配置内存中。链接器命令文件是一个 ASCII 文件,它使用两个链接器指令 MEMORY 和 SECTIONS 将片段分配到内存的特定区域中。MEMORY 指令定义目标内存配置。SECTIONS 指令控制如何构建和分配片段。此外,链接器命令文件还可以包含输入文件名和链接器选项。 [链接器命令文件入门](sdto_cgt_Linker-Command-File-Primer.html)页面介绍了链接器命令文件的基本信息,重点阐述了 MEMORY 和 SECTIONS 指令。 在[《汇编语言工具用户指南》](https://www.ti.com/tool/ti-cgt)的“链接器”一章中可以找到有关链接器命令文件的完整详细信息。 链接器命令文件在嵌入式程序中起着重要作用,因为它们指定了将代码和数据片段分配到目标内存中的位置。没有此文件,链接器将不知道目标内存配置以及如何正确分配这些片段。分配代码片段时,它将使用默认属性。这可能会在代码加载到目标时导致 **Data Verification** 错误或 **Trouble Writing Memory Block** 类型错误。在某些情况下,它可能仍会无错误地加载(例如,如果加载到某些仿真器),但这绝不是一个好习惯,并且通常会导致程序在目标器件上运行时无法按预期工作。因此,为目标使用正确的链接器命令文件非常重要。 为了尽可能减少由于缺少链接器命令文件而导致的加载和运行错误,新建工程向导(在 CCS 5.2 及更高版本中)为大多数器件/电路板添加了默认的链接器命令文件。默认文件应该适用于大多数简单应用程序,但是随着应用程序要求越来越严格,可以根据需要自定义链接器命令文件。此外,如果已经有了应用程序相关的自定义链接器命令文件,则可以直接删除 CCS 添加的默认文件。 # SysConfig 配置文件 [SysConfig](https://www.ti.com/tool/SYSCONFIG) 是用于配置引脚、外设、无线电、子系统和软件组件的工具。 .syscfg 可以存储 SysConfig 的配置设置。 双击该文件将在 SysConfig 编辑器中将其打开。 编译工程时,SysConfig 命令行工具也会使用该文件。 SysConfig 的输出通常是在工程编译过程中使用的 C 源文件。 # TI-RTOS 或 SYS/BIOS 配置文件 创建新的 SYS/BIOS CCS 工程时,通常会将配置文件 (.cfg) 和源文件(取决于所选的模板)添加到工程中。在此情况下,目标内存定义和片段分配工作通常由用户在工程创建期间选择的 RTSC 平台文件执行。 注意:MCU 器件(TM4C、C2000、MSP430)属于例外情况,在这种情况中,即使选择了平台文件,内存定义和片段分配也仅来自链接器命令文件 (.cmd),而不是平台文件。 一种更常见的用例是从 SimpleLink SDK、TI-RTOS 或 SYS/BIOS 随附的 TI 示例工程开始。在此情况下,工程附带一个 BIOS 内核配置文件 (.cfg),该文件可以设置应用程序所需的 BIOS 对象和功能以及所有必需的源文件。此外,已根据目标器件选择了 RTSC 平台和目标。 构建 SYS/BIOS 工程时,XDCtools 会导入平台和配置文件并自动生成以下文件: - compiler.opt:包含一组在编译用户源文件时传递给编译器的选项(通常为包含选项和预处理器定义) - linker.cmd:在链接应用程序时要传递给链接器的链接器命令文件 此过程也显示在[构建流程图](https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_project-management.html#main-build)中。 这些文件可以在激活编译配置目录下的 \configPkg 目录(例如,`<project_root>\Debug\configPkg` 目录)中找到。 尽管链接器命令文件是由 SYS/BIOS 自动生成的,但是如果用户要分配其他自定义片段,或者希望将其中一个标准节分配给与默认内存区域不同的内存区域,则用户仍然可以额外提供自己的自定义链接器命令文件。如需了解更多详细信息和示例,请参阅以下页面:[内存管理](http://rtsc.eclipse.org/docs-tip/Memory_Management)。 如果要更改默认的目标内存定义(例如,从 TI 评估板更改为定制板时),必须创建一个新的 RTSC 平台,因为它是定义目标内存和片段分配的平台。如需了解使用 CCS 中的 RTSC 平台向导创建定制 RTSC 平台的步骤,请参阅 [CCSv4 中的 RTSC 平台向导的演示](http://rtsc.eclipse.org/docs-tip/Demo_of_the_RTSC_Platform_Wizard_in_CCSv4)页面。 # 链接器映射文件 链接器映射文件 (.map) 是链接器的输出,其中概要提供了内存配置、片段分配、重定位后外部符号的地址,等等。该文件会列出程序中的代码和数据片段的大小,以及片段和符号在内存中的分配位置。要了解编译器生成的不同片段(.text、.bss、.const 等)并区分哪些是代码和哪些是数据,请参阅所使用的目标处理器的[编译器用户指南](https://www.ti.com/tool/ti-cgt)。 一个常见的误解是 CCS 构建过程生成的可执行文件 (.out) 的大小表示正在加载到目标的程序的大小。这是不正确的,因为可执行文件包含实际不会加载到目标的符号调试信息。为了确定程序中代码和数据的实际大小,宜查看链接器映射文件。 从 CCSv5 开始,默认情况下会在激活编译配置目录(默认为 \Debug)中生成链接器映射文件。 要更改链接器映射文件的名称或位置,请转到 **Project Properties &rarr; Build &rarr; Linker &rarr; Basic Options**,然后更改 **--map_file** 选项。 有关链接器映射文件的更多详细信息,请参阅[《汇编语言工具用户指南》](https://www.ti.com/tool/ti-cgt)中的“链接器”一章。 **内存分配视图**提供了应用程序内存消耗量的直观表示。请参阅[内存分配视图](ccs_memory_allocation_view.html)页面以了解详情。 # 可执行文件 从编译过程中输出的可执行文件 (.out) 是可以在目标器件上加载并执行的文件。可以使用 CCS 直接加载和调试该文件,也可以将该文件转换为其他格式,例如十六进制格式,并使用十六进制编程器将该文件编程到目标板子。 这个可执行文件通常生成于激活编译配置目录(默认为 \Debug)。 要更改可执行文件的名称或位置,请转到 **Project Properties &rarr; Build &rarr; Linker &rarr; Basic Options**,然后更改 **--output_file** 选项。 可执行文件的格式为 COFF 或 ELF。这两种格式的简要历史位于此页面中: [A_Brief_History_of_TI_Object_File_Formats](https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_cgt_A-Brief-History-of-TI-Object-File-Formats.html) 从 CCSv8 开始,如果是基于 C66x、MSP430 和 ARM/Cortex 的器件,新工程默认为 ELF 格式。C2000 和 C5500 仍默认为 COFF。 要检查具体工程已设置为创建 ELF 还是 COFF 可执行文件,请右键点击该工程,然后转到 ** Properties &rarr; General &rarr; Advanced Settings**。**Output format** 字段将显示格式。对于同时支持 ELF 和 COFF 的器件,可以更改 **Output format** 设置。但是,切记,链接在一起的所有目标文件和库应采用相同的格式。例如,如果使用的是 ELF,则链接到工程中的所有库也应为 ELF 格式。否则,链接时将出现错误,并且不会创建可执行文件。 您可能会听到 ELF 和 EABI 这两个术语互换使用。ELF 是文件格式,而 EABI(代表嵌入式应用程序二进制接口)是一组规则,编译器将遵循这些规则来创建内聚性的可执行文件。 # 运行时支持库 运行支持是一个 ANSI C/C++ 标准库,负责系统启动,并为诸如字符串处理、输入/输出处理和内存分配之类的工作提供支持函数。由于这些工作由运行时支持库处理,因此 CCS 工程应链接到该库中。 编译器工具集附带了一组预编译好的运行时支持库。由于可以使用一组显式的选项(表示器件、字节序、abi 模式等,这些选项可能产生大量组合)来编译该库,因此我们仅在编译器版本中包含更常用的库。请查看编译器版本的 \lib 目录,以了解特定版本预先编译了哪些库。 在 CCS 工程编译期间,如果链接器需要某个默认情况下未提供的库,它将在工程构编译程中自动编译该库,并将该库放置在编译器工具安装位置的 \lib 目录中。然后,该库将可用于后续编译,而无需再次重新编译。 请注意,该库的首次编译将导致一次性的延迟。观察到的编译时间为 1-5 分钟,具体时间取决于主机计算机的速度和功率(CPU 的数量等)。 还可以使用可执行文件 mklib 在 CCS 外部手动编译运行库,该可执行文件随附于编译器工具(从 CCS 5.1 开始)。 创建新的 CCS 工程时,系统将自动针对器件/设置选择合适的运行库。要对此进行检查,请右键点击该工程,然后转到 **Properties &rarr; General &rarr; Project** 选项卡,并确认 **Runtime support library** 字段设置为 *&lt;automatic&gt;*。最好将此设置保留为 *<automatic>*,并让链接器选择与工程选项最匹配的库。如果您仍想设置使用特定的运行库,则可以从 **Runtime support library** 字段下拉列表中选择相应的库来实现。 <!-- End of markdown source --> <div id="footer"></div>