Functions | |
void | CRC32_setSeed (uint32_t seed, uint_fast8_t crcType) |
void | CRC32_set8BitData (uint8_t dataIn, uint_fast8_t crcType) |
void | CRC32_set16BitData (uint16_t dataIn, uint_fast8_t crcType) |
void | CRC32_set32BitData (uint32_t dataIn) |
void | CRC32_set8BitDataReversed (uint8_t dataIn, uint_fast8_t crcType) |
void | CRC32_set16BitDataReversed (uint16_t dataIn, uint_fast8_t crcType) |
void | CRC32_set32BitDataReversed (uint32_t dataIn) |
uint32_t | CRC32_getResult (uint_fast8_t crcType) |
uint32_t | CRC32_getResultReversed (uint_fast8_t crcType) |