|
| void | uDMAInit (void) |
| |
| void | uDMAEnable (void) |
| |
| void | uDMADisable (void) |
| |
| uint32_t | uDMAErrorStatusGet (void) |
| |
| void | uDMAErrorStatusClear (void) |
| |
| void | uDMAChannelEnable (uint32_t ui32ChannelNum) |
| |
| void | uDMAChannelDisable (uint32_t ui32ChannelNum) |
| |
| bool | uDMAChannelIsEnabled (uint32_t ui32ChannelNum) |
| |
| void | uDMAControlBaseSet (void *psControlTable) |
| |
| void * | uDMAControlBaseGet (void) |
| |
| void * | uDMAControlAlternateBaseGet (void) |
| |
| void | uDMAChannelRequest (uint32_t ui32ChannelNum) |
| |
| void | uDMAChannelAttributeEnable (uint32_t ui32ChannelNum, uint32_t ui32Attr) |
| |
| void | uDMAChannelAttributeDisable (uint32_t ui32ChannelNum, uint32_t ui32Attr) |
| |
| uint32_t | uDMAChannelAttributeGet (uint32_t ui32ChannelNum) |
| |
| void | uDMAChannelControlSet (uint32_t ui32ChannelStructIndex, uint32_t ui32Control) |
| |
| void | uDMAChannelTransferSet (uint32_t ui32ChannelStructIndex, uint32_t ui32Mode, void *pvSrcAddr, void *pvDstAddr, uint32_t ui32TransferSize) |
| |
| void | uDMAChannelScatterGatherSet (uint32_t ui32ChannelNum, uint32_t ui32TaskCount, void *pvTaskList, uint32_t ui32IsPeriphSG) |
| |
| uint32_t | uDMAChannelSizeGet (uint32_t ui32ChannelStructIndex) |
| |
| uint32_t | uDMAChannelModeGet (uint32_t ui32ChannelStructIndex) |
| |
| void | uDMAIntRegister (uint32_t ui32IntChannel, void(*pfnHandler)(void)) |
| |
| void | uDMAIntUnregister (uint32_t ui32IntChannel) |
| |
| void | uDMAChannelAssign (uint32_t ui32Mapping) |
| |