Functions
gpio.c File Reference
#include <ti/devices/msp432e4/inc/msp432e411y.h>
#include "types.h"
#include <stdbool.h>
#include <stdint.h>
#include "inc/hw_gpio.h"
#include "inc/hw_sysctl.h"
#include "debug.h"
#include "gpio.h"
#include "interrupt.h"
Include dependency graph for gpio.c:

Functions

void GPIODirModeSet (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins, uint32_t ui32PinIO)
 
uint32_t GPIODirModeGet (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pin)
 
void GPIOIntTypeSet (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins, uint32_t ui32IntType)
 
uint32_t GPIOIntTypeGet (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pin)
 
void GPIOPadConfigSet (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins, uint32_t ui32Strength, uint32_t ui32PinType)
 
void GPIOPadConfigGet (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pin, uint32_t *pui32Strength, uint32_t *pui32PinType)
 
void GPIOIntEnable (uint32_t ui32Port, uint32_t ui32IntFlags)
 
void GPIOIntDisable (uint32_t ui32Port, uint32_t ui32IntFlags)
 
uint32_t GPIOIntStatus (uint32_t ui32Port, bool bMasked)
 
void GPIOIntClear (uint32_t ui32Port, uint32_t ui32IntFlags)
 
void GPIOIntRegister (uint32_t ui32Port, void(*pfnIntHandler)(void))
 
void GPIOIntUnregister (uint32_t ui32Port)
 
void GPIOIntRegisterPin (uint32_t ui32Port, uint32_t ui32Pin, void(*pfnIntHandler)(void))
 
void GPIOIntUnregisterPin (uint32_t ui32Port, uint32_t ui32Pin)
 
int32_t GPIOPinRead (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins)
 
void GPIOPinWrite (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins, uint8_t ui8Val)
 
void GPIOPinTypeADC (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins)
 
void GPIOPinTypeCAN (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins)
 
void GPIOPinTypeComparator (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins)
 
void GPIOPinTypeComparatorOutput (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins)
 
void GPIOPinTypeDIVSCLK (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins)
 
void GPIOPinTypeEPI (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins)
 
void GPIOPinTypeEthernetLED (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins)
 
void GPIOPinTypeEthernetMII (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins)
 
void GPIOPinTypeGPIOInput (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins)
 
void GPIOPinTypeGPIOOutput (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins)
 
void GPIOPinTypeGPIOOutputOD (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins)
 
void GPIOPinTypeHibernateRTCCLK (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins)
 
void GPIOPinTypeI2C (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins)
 
void GPIOPinTypeI2CSCL (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins)
 
void GPIOPinTypeLCD (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins)
 
void GPIOPinTypeOneWire (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins)
 
void GPIOPinTypePWM (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins)
 
void GPIOPinTypeQEI (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins)
 
void GPIOPinTypeSSI (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins)
 
void GPIOPinTypeTimer (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins)
 
void GPIOPinTypeTrace (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins)
 
void GPIOPinTypeUART (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins)
 
void GPIOPinTypeUSBAnalog (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins)
 
void GPIOPinTypeUSBDigital (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins)
 
void GPIOPinTypeWakeHigh (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins)
 
void GPIOPinTypeWakeLow (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins)
 
uint32_t GPIOPinWakeStatus (uint32_t ui32Port)
 
void GPIOPinConfigure (uint32_t ui32PinConfig)
 
void GPIODMATriggerEnable (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins)
 
void GPIODMATriggerDisable (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins)
 
void GPIOADCTriggerEnable (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins)
 
void GPIOADCTriggerDisable (uint32_t ui32Port, uint8_t ui8Pins)
 
Copyright 2018, Texas Instruments Incorporated