|
| void | UARTParityModeSet (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Parity) |
| |
| uint32_t | UARTParityModeGet (uint32_t ui32Base) |
| |
| void | UARTFIFOLevelSet (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32TxLevel, uint32_t ui32RxLevel) |
| |
| void | UARTFIFOLevelGet (uint32_t ui32Base, uint32_t *pui32TxLevel, uint32_t *pui32RxLevel) |
| |
| void | UARTConfigSetExpClk (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32UARTClk, uint32_t ui32Baud, uint32_t ui32Config) |
| |
| void | UARTConfigGetExpClk (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32UARTClk, uint32_t *pui32Baud, uint32_t *pui32Config) |
| |
| void | UARTEnable (uint32_t ui32Base) |
| |
| void | UARTDisable (uint32_t ui32Base) |
| |
| void | UARTFIFOEnable (uint32_t ui32Base) |
| |
| void | UARTFIFODisable (uint32_t ui32Base) |
| |
| void | UARTEnableSIR (uint32_t ui32Base, bool bLowPower) |
| |
| void | UARTDisableSIR (uint32_t ui32Base) |
| |
| void | UARTSmartCardEnable (uint32_t ui32Base) |
| |
| void | UARTSmartCardDisable (uint32_t ui32Base) |
| |
| void | UARTModemControlSet (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Control) |
| |
| void | UARTModemControlClear (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Control) |
| |
| uint32_t | UARTModemControlGet (uint32_t ui32Base) |
| |
| uint32_t | UARTModemStatusGet (uint32_t ui32Base) |
| |
| void | UARTFlowControlSet (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Mode) |
| |
| uint32_t | UARTFlowControlGet (uint32_t ui32Base) |
| |
| void | UARTTxIntModeSet (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Mode) |
| |
| uint32_t | UARTTxIntModeGet (uint32_t ui32Base) |
| |
| bool | UARTCharsAvail (uint32_t ui32Base) |
| |
| bool | UARTSpaceAvail (uint32_t ui32Base) |
| |
| int32_t | UARTCharGetNonBlocking (uint32_t ui32Base) |
| |
| int32_t | UARTCharGet (uint32_t ui32Base) |
| |
| bool | UARTCharPutNonBlocking (uint32_t ui32Base, unsigned char ucData) |
| |
| void | UARTCharPut (uint32_t ui32Base, unsigned char ucData) |
| |
| void | UARTBreakCtl (uint32_t ui32Base, bool bBreakState) |
| |
| bool | UARTBusy (uint32_t ui32Base) |
| |
| void | UARTIntRegister (uint32_t ui32Base, void(*pfnHandler)(void)) |
| |
| void | UARTIntUnregister (uint32_t ui32Base) |
| |
| void | UARTIntEnable (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32IntFlags) |
| |
| void | UARTIntDisable (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32IntFlags) |
| |
| uint32_t | UARTIntStatus (uint32_t ui32Base, bool bMasked) |
| |
| void | UARTIntClear (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32IntFlags) |
| |
| void | UARTDMAEnable (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32DMAFlags) |
| |
| void | UARTDMADisable (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32DMAFlags) |
| |
| uint32_t | UARTRxErrorGet (uint32_t ui32Base) |
| |
| void | UARTRxErrorClear (uint32_t ui32Base) |
| |
| void | UARTClockSourceSet (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Source) |
| |
| uint32_t | UARTClockSourceGet (uint32_t ui32Base) |
| |
| void | UART9BitEnable (uint32_t ui32Base) |
| |
| void | UART9BitDisable (uint32_t ui32Base) |
| |
| void | UART9BitAddrSet (uint32_t ui32Base, uint8_t ui8Addr, uint8_t ui8Mask) |
| |
| void | UART9BitAddrSend (uint32_t ui32Base, uint8_t ui8Addr) |
| |
| void | UARTLoopbackEnable (uint32_t ui32Base) |
| |