|
| void | SSIConfigSetExpClk (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32SSIClk, uint32_t ui32Protocol, uint32_t ui32Mode, uint32_t ui32BitRate, uint32_t ui32DataWidth) |
| |
| void | SSIEnable (uint32_t ui32Base) |
| |
| void | SSIDisable (uint32_t ui32Base) |
| |
| void | SSIIntRegister (uint32_t ui32Base, void(*pfnHandler)(void)) |
| |
| void | SSIIntUnregister (uint32_t ui32Base) |
| |
| void | SSIIntEnable (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32IntFlags) |
| |
| void | SSIIntDisable (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32IntFlags) |
| |
| uint32_t | SSIIntStatus (uint32_t ui32Base, bool bMasked) |
| |
| void | SSIIntClear (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32IntFlags) |
| |
| void | SSIDataPut (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Data) |
| |
| int32_t | SSIDataPutNonBlocking (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Data) |
| |
| void | SSIDataGet (uint32_t ui32Base, uint32_t *pui32Data) |
| |
| int32_t | SSIDataGetNonBlocking (uint32_t ui32Base, uint32_t *pui32Data) |
| |
| void | SSIDMAEnable (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32DMAFlags) |
| |
| void | SSIDMADisable (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32DMAFlags) |
| |
| bool | SSIBusy (uint32_t ui32Base) |
| |
| void | SSIClockSourceSet (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Source) |
| |
| uint32_t | SSIClockSourceGet (uint32_t ui32Base) |
| |
| void | SSIAdvModeSet (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Mode) |
| |
| void | SSIAdvDataPutFrameEnd (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Data) |
| |
| int32_t | SSIAdvDataPutFrameEndNonBlocking (uint32_t ui32Base, uint32_t ui32Data) |
| |
| void | SSIAdvFrameHoldEnable (uint32_t ui32Base) |
| |
| void | SSIAdvFrameHoldDisable (uint32_t ui32Base) |
| |