|
void | HibernateEnableExpClk (uint32_t ui32HibClk) |
|
void | HibernateDisable (void) |
|
void | HibernateClockConfig (uint32_t ui32Config) |
|
void | HibernateRTCEnable (void) |
|
void | HibernateRTCDisable (void) |
|
void | HibernateBatCheckStart (void) |
|
uint32_t | HibernateBatCheckDone (void) |
|
void | HibernateWakeSet (uint32_t ui32WakeFlags) |
|
uint32_t | HibernateWakeGet (void) |
|
void | HibernateLowBatSet (uint32_t ui32LowBatFlags) |
|
uint32_t | HibernateLowBatGet (void) |
|
void | HibernateRTCSet (uint32_t ui32RTCValue) |
|
uint32_t | HibernateRTCGet (void) |
|
void | HibernateRTCMatchSet (uint32_t ui32Match, uint32_t ui32Value) |
|
uint32_t | HibernateRTCMatchGet (uint32_t ui32Match) |
|
void | HibernateRTCSSMatchSet (uint32_t ui32Match, uint32_t ui32Value) |
|
uint32_t | HibernateRTCSSMatchGet (uint32_t ui32Match) |
|
uint32_t | HibernateRTCSSGet (void) |
|
void | HibernateRTCTrimSet (uint32_t ui32Trim) |
|
uint32_t | HibernateRTCTrimGet (void) |
|
void | HibernateDataSet (uint32_t *pui32Data, uint32_t ui32Count) |
|
void | HibernateDataGet (uint32_t *pui32Data, uint32_t ui32Count) |
|
void | HibernateRequest (void) |
|
void | HibernateIntEnable (uint32_t ui32IntFlags) |
|
void | HibernateIntDisable (uint32_t ui32IntFlags) |
|
void | HibernateIntRegister (void(*pfnHandler)(void)) |
|
void | HibernateIntUnregister (void) |
|
uint32_t | HibernateIntStatus (bool bMasked) |
|
void | HibernateIntClear (uint32_t ui32IntFlags) |
|
uint32_t | HibernateIsActive (void) |
|
void | HibernateGPIORetentionEnable (void) |
|
void | HibernateGPIORetentionDisable (void) |
|
bool | HibernateGPIORetentionGet (void) |
|
void | HibernateCounterMode (uint32_t ui32Config) |
|
void | HibernateCalendarSet (struct tm *psTime) |
|
int | HibernateCalendarGet (struct tm *psTime) |
|
void | HibernateCalendarMatchSet (uint32_t ui32Index, struct tm *psTime) |
|
void | HibernateCalendarMatchGet (uint32_t ui32Index, struct tm *psTime) |
|
void | HibernateTamperEventsConfig (uint32_t ui32Config) |
|
void | HibernateTamperEnable (void) |
|
void | HibernateTamperDisable (void) |
|
void | HibernateTamperIOEnable (uint32_t ui32Input, uint32_t ui32Config) |
|
void | HibernateTamperIODisable (uint32_t ui32Input) |
|
void | HibernateTamperEventsClear (void) |
|
void | HibernateTamperEventsClearNoLock (void) |
|
void | HibernateTamperUnLock (void) |
|
void | HibernateTamperLock (void) |
|
uint32_t | HibernateTamperStatusGet (void) |
|
bool | HibernateTamperEventsGet (uint32_t ui32Index, uint32_t *pui32RTC, uint32_t *pui32Event) |
|
void | HibernateTamperExtOscRecover (void) |
|
bool | HibernateTamperExtOscValid (void) |
|