|
| void | FlashCtl_A_getMemoryInfo (uint32_t addr, uint32_t *bankNum, uint32_t *sectorNum) |
| |
| void | FlashCtl_A_enableReadBuffering (uint_fast8_t memoryBank, uint_fast8_t accessMethod) |
| |
| void | FlashCtl_A_disableReadBuffering (uint_fast8_t memoryBank, uint_fast8_t accessMethod) |
| |
| bool | FlashCtl_A_isMemoryProtected (uint32_t addr) |
| |
| bool | FlashCtl_A_isMemoryRangeProtected (uint32_t startAddr, uint32_t endAddr) |
| |
| bool | FlashCtl_A_unprotectMemory (uint32_t startAddr, uint32_t endAddr) |
| |
| bool | FlashCtl_A_protectMemory (uint32_t startAddr, uint32_t endAddr) |
| |
| bool | FlashCtl_A_verifyMemory (void *verifyAddr, uint32_t length, uint_fast8_t pattern) |
| |
| bool | FlashCtl_A_setReadMode (uint32_t flashBank, uint32_t readMode) |
| |
| uint32_t | FlashCtl_A_getReadMode (uint32_t flashBank) |
| |
| void | FlashCtl_A_initiateMassErase (void) |
| |
| bool | FlashCtl_A_performMassErase (void) |
| |
| bool | FlashCtl_A_eraseSector (uint32_t addr) |
| |
| void | FlashCtl_A_initiateSectorErase (uint32_t addr) |
| |
| bool | FlashCtl_A_programMemory (void *src, void *dest, uint32_t length) |
| |
| void | FlashCtl_A_setProgramVerification (uint32_t verificationSetting) |
| |
| void | FlashCtl_A_clearProgramVerification (uint32_t verificationSetting) |
| |
| void | FlashCtl_A_enableWordProgramming (uint32_t mode) |
| |
| void | FlashCtl_A_disableWordProgramming (void) |
| |
| uint32_t | FlashCtl_A_isWordProgrammingEnabled (void) |
| |
| void | FlashCtl_A_setWaitState (uint32_t flashBank, uint32_t waitState) |
| |
| uint32_t | FlashCtl_A_getWaitState (uint32_t flashBank) |
| |
| void | FlashCtl_A_enableInterrupt (uint32_t flags) |
| |
| void | FlashCtl_A_disableInterrupt (uint32_t flags) |
| |
| uint32_t | FlashCtl_A_getInterruptStatus (void) |
| |
| uint32_t | FlashCtl_A_getEnabledInterruptStatus (void) |
| |
| void | FlashCtl_A_clearInterruptFlag (uint32_t flags) |
| |
| void | FlashCtl_A_registerInterrupt (void(*intHandler)(void)) |
| |
| void | FlashCtl_A_unregisterInterrupt (void) |
| |
| uint8_t | __FlashCtl_A_remaskData8Post (uint8_t data, uint32_t addr) |
| |
| uint8_t | __FlashCtl_A_remaskData8Pre (uint8_t data, uint32_t addr) |
| |
| uint32_t | __FlashCtl_A_remaskData32Post (uint32_t data, uint32_t addr) |
| |
| uint32_t | __FlashCtl_A_remaskData32Pre (uint32_t data, uint32_t addr) |
| |
| void | __FlashCtl_A_remaskBurstDataPre (uint32_t addr, uint32_t size) |
| |
| void | __FlashCtl_A_remaskBurstDataPost (uint32_t addr, uint32_t size) |
| |