Functions
timer32.c File Reference
#include <ti/devices/msp432p4xx/driverlib/timer32.h>
#include <ti/devices/msp432p4xx/driverlib/interrupt.h>
#include <ti/devices/msp432p4xx/driverlib/debug.h>

Functions

void Timer32_initModule (uint32_t timer, uint32_t preScaler, uint32_t resolution, uint32_t mode)
 
void Timer32_setCount (uint32_t timer, uint32_t count)
 
void Timer32_setCountInBackground (uint32_t timer, uint32_t count)
 
uint32_t Timer32_getValue (uint32_t timer)
 
void Timer32_startTimer (uint32_t timer, bool oneShot)
 
void Timer32_haltTimer (uint32_t timer)
 
void Timer32_enableInterrupt (uint32_t timer)
 
void Timer32_disableInterrupt (uint32_t timer)
 
void Timer32_clearInterruptFlag (uint32_t timer)
 
uint32_t Timer32_getInterruptStatus (uint32_t timer)
 
void Timer32_registerInterrupt (uint32_t timerInterrupt, void(*intHandler)(void))
 
void Timer32_unregisterInterrupt (uint32_t timerInterrupt)
 

Copyright 2017, Texas Instruments Incorporated