Functions | |
void | MPU_enableModule (uint32_t mpuConfig) |
void | MPU_disableModule (void) |
uint32_t | MPU_getRegionCount (void) |
void | MPU_enableRegion (uint32_t region) |
void | MPU_disableRegion (uint32_t region) |
void | MPU_setRegion (uint32_t region, uint32_t addr, uint32_t flags) |
void | MPU_getRegion (uint32_t region, uint32_t *addr, uint32_t *pflags) |
void | MPU_registerInterrupt (void(*intHandler)(void)) |
void | MPU_unregisterInterrupt (void) |
void | MPU_enableInterrupt (void) |
void | MPU_disableInterrupt (void) |