MSPM33 驱动程序库概述
引言
德州仪器 (TI) MSPM33 驱动程序库 (DriverLib) 是一组 功能齐全的 API,用于配置、控制和操作 MSPM33 平台的硬件外设。
除了能够控制所有 MSPM33 外设,DriverLib 还 使用户能够使用常见 Arm 外设,例如中断 控制器 (NVIC) 和 SysTick。
DriverLib 旨在为程序员提供一个软件层, 与直接访问寄存器相比,这样便于实现更高层次的编程。
使用 DriverLib API 可以配置和驱动 MSPM33 器件的几乎 每一个方面。通过使用 DriverLib 提供的高级软件 API, 用户可以创建功能强大且易于理解的代码,这些代码可以在不同器件之间轻松地 移植。